查看:
7895
|
回复:
16
|
嘉立创就是这样处理售后问题的
|
SilenceHao
1
主题
5
回复 |
发表于2019-08-05 20:27:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
这是投诉后给的回复。
这是实物测量尺寸。
这就是嘉立创客服给的示意图,尺寸和我的源文件一致。 这是我的源文件截图。
首先回复说长和宽设置错误,这个很可笑,角度是干嘛的?90度画的图,旋转到180度没有任何区别,一个实物板子,我把它转半圈,这个板子的设计也会变吗?你这样说我也不和你计较,假如真的是我错了,好吧,你也要做个10.922MM宽、5.08MM长的槽出来,怎么能做到15.8MM的宽度?你自己的示意图也明确标识了尺寸。实物明显与设计不符,你把责任推给别人,有意思吗?嘉立创就这么没担当? |
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2019-08-06 08:37:17
|
显示全部楼层
4#
初步看了一下,人个认为题主对椭圆孔的焊盘的设置的理解有误,然后板厂制作时又作了错误调整造成现在这种状况。 记得小学数学老师是这么教的:长边叫长,短边叫宽。而AD软件开发的时候却给了一个已定了是长度和宽度的输入框,而数字是由软件的使用者来随意键入的,这是一个BUG。效果还不如象Protel99那样定义为X尺寸和Y尺寸。 本人每次设计槽孔时,都要反复审核验证,确定理解及实际效果一致后才进行下一步。 在槽孔设计界面上来说,感觉PADS9.5可以当场显示出效果,可能比AD做的要好一些。(几乎没怎么用过AD,也许我错怪它了)。但按国人的理解,做的都不够简捷明了。譬如PADS9.5的穿孔焊盘,改了顶面的尺寸后,内层里的居然要每一层都要改一次。 以上纯属个人理解,不一定正确,要拍砖请轻拍! |
|