查看:
13742
回复: 23 |
ST即将量产的8-Pin单片机STM8S001或许是下半年的热点芯片!
|
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-05 11:45:50
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
4月25~26号,ST意法半导体的第二届STM32中国峰会在深圳举行,版主亲临现场,现给大家简单介绍一下该芯片: STM8S001 是在如今“日平均”出货量达百万级的8位单片机stm8s系列的基础上(不要惊讶,因为STM32系列芯片,目前销售总数量也已经超过20亿颗!), 经过精简后新推出的一款8个引脚、SOP封装的单片机。 STM8S001 的主要资源如下: ◆STM8内核,内置16MHz时钟源 ◆8K Flash, 1KB SRAM, 128 Byte EEPROM (即可以省掉24Cxx) ◆工作电压: 2.95V ~ 5.5V ◆2个Timer(8-bit 一个,16-bit一个) ◆SOP8封装,5个IO口 ◆ 其他功能部件还包括: UART串口、I2C、SPI、SWIM单线Debug接口,3通道10Bit ADC 预计参考价格: 0.XX 左右
下面是现场看到的stm8s001的PCBA评估板:
Demo板实现的功能:
|
快乐电子
4
主题
246
回复 |
发表于2017-07-23 18:51:29
|
显示全部楼层
21#
stm8s001等待上线
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
|
|