查看:
13741
回复: 23 |
ST即将量产的8-Pin单片机STM8S001或许是下半年的热点芯片!
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-05 11:45:50
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
4月25~26号,ST意法半导体的第二届STM32中国峰会在深圳举行,版主亲临现场,现给大家简单介绍一下该芯片: STM8S001 是在如今“日平均”出货量达百万级的8位单片机stm8s系列的基础上(不要惊讶,因为STM32系列芯片,目前销售总数量也已经超过20亿颗!), 经过精简后新推出的一款8个引脚、SOP封装的单片机。 STM8S001 的主要资源如下: ◆STM8内核,内置16MHz时钟源 ◆8K Flash, 1KB SRAM, 128 Byte EEPROM (即可以省掉24Cxx) ◆工作电压: 2.95V ~ 5.5V ◆2个Timer(8-bit 一个,16-bit一个) ◆SOP8封装,5个IO口 ◆ 其他功能部件还包括: UART串口、I2C、SPI、SWIM单线Debug接口,3通道10Bit ADC 预计参考价格: 0.XX 左右
下面是现场看到的stm8s001的PCBA评估板:
Demo板实现的功能:
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-05 13:48:16
|
显示全部楼层
8#
确实SOP8 的IO较少,估计只能用在IOT节点、传感器、单一功能的简单设备、玩具和游戏产品里。 但价格确实有吸引力,据ST现场工作人员说,会比STM8S003 (目前市场不含税,零售1.1元左右)还便宜。 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-05 15:19:59
|
显示全部楼层
11#
电池供电的,可以考虑用 STM8L系列(工作电压: 1.8V~3.6V),比如STM8L051、STM8L101 等等性价比较好。 或者Silabs 公司的 C8051F9系列(内置升压器,0.9V工作) 或者采用升压的方案: 升压IC + 常规电压的单片机(可选型号就很多了,价格也很便宜) 升压IC我们商城也有不少,>=0.9V 即可启动,单电池(比如常见的碱性5号、7号干电池等等)即可工作 。 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-08 14:02:43
|
显示全部楼层
18#
“一款 51 单片机”是另外一篇文章的标题。。
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-08 17:41:32
|
显示全部楼层
20#
SOP8 外围简单,脚间距大,可徒手焊接,价格便宜,性能又大腕, 用来学习8位机,确实是不错的选择!
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-12-13 16:03:57
|
显示全部楼层
24#
确实狂涨,从未税1.1元左右到现在的3元。 stm8s001 商城现在才2.7元, 算是目前最便宜的ST芯片了,呵呵。 实际上,新唐的N76E003 (有3种封装),引脚跟stm8s003/103基本一样,可以考虑用它代替, 只需修改软件即可。 |
|