查看:
42287
回复: 73 |
讨论德州仪器LM2596价格比其他品牌贵几倍的原因!!!
|
|||
立创工程周工
15
主题
60
回复 |
发表于2017-05-11 23:16:49
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
大家平时在选型时看到TI的LM2596系列降压芯片要比其他品牌的要贵好几倍,本来想用国际大品牌同类型的料,但是看到几倍的价格,望而却步。脑海又想起老板每次在开会时那忧伤的语气在耳边回响:现在市场竟争非常激烈,我们的产品一定要在保证品质的同时把cost dowm控制好。在经过一翻思想斗争后,面对老板要鸡肥又正轻称的要求,工程师一般往往会选择价格低的品牌(心想,反正都差不多,先把老板看得到的事情先做了,品质出了问题在说)。但是实际到最后,往往产品会出问题。 在TI官网看到一篇对LM2596制造工艺及与其他品牌的差异讲解文章,终于明白为什么TI的LM2596会比其他品牌同类型的降压芯片贵几倍的原因。 原文链接: http://www.deyisupport.com/blog/b/power_house/archive/2016/05/25/52387.aspx?HQS=sva-bmp-sspl-gen123-aut-null-1b-cn&eloquaCampaignId=526&utm_campaign=sva-bmp-sspl-gen123-aut-null-1b-wwe&utm_medium=email&utm_source=Eloqua(转载TI官网,最终解悉权归TI所有) 这种情况一般出现在过流或短路保护,在开发阶段很难发现。 |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-05-11 23:33:10
|
显示全部楼层
3#
不敢苟同,而且误导! 芯片的限流功能只是一个辅助功能,而且是仅当后级电路出现故障造成过流时,它才有实际意义。如果后级电路设计得非常可靠,过流与短路保护有何意义?再退一步说,一片几毛钱的自恢复保险丝就能解决的问题,谁愿意花10元钱去解决呢?如果精确限流就能贵上几倍的话,我认为各个电源IC制造商都能在此方面有所建树,因为过流/短路保护,根本不算神秘奥妙的技术! 目测楼主是不会知道TI(国半)的LM2596究竟好在什么地方的! |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-05-12 11:16:17
|
显示全部楼层
11#
最近我给一个亲戚改了一款汽车里的控制器,因为TI的LM2596-5.0(电容是红宝石,电感是TDK)和ULN2003A老坏。 我给改了那些呢?LM2596改了XL1509-5.0,红宝石改了丰宾,电感改了顺络,TI的ULN2003改了安森美的ULN2003,此外还有5个IRLR120改了UTC的UTM6016。整个硬件部分重新layout了,总体成本下降了大约小40元,但却不会坏了,这又是为什么呢? 注:除他的TDK电感和红宝石电容外,其余物料都是立创商城采购的。 |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-05-12 11:29:53
|
显示全部楼层
13#
实贴一下我做样板时采购的物料,这是用于汽车里的,原来的设计者用的都是清一色的国际大厂的物料,但装到汽车上就是坏!不知大家做的什么高精尖产品?
|
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-05-12 18:09:47
|
显示全部楼层
19#
兄弟,都是立创商城采购的了,不可乱说是假的!至少我认为不太可能是假的,10来元一片的LM2596是假的!?
|
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-05-12 18:33:36
|
显示全部楼层
20#
我所要说明的是:TI的LM2596比其他厂家生产的LM2596要好,并不是因为过流保护精确!而且,过流保护有时毫无用处,比方说LM2596最大输出电流是3A,但大家难道都是满负荷使用吗?如果你其实最大只用1A,希望在1.5A-2A时保护,避免过度损害后级电路,那么4.5A\6A\10A的过流保护,都是把后级电路彻底破坏的,并没有区别!所以,过流保护大多数时候只是自保而已,保证自己不过流损坏而已!而既可自保还可保护后级的,一个几毛钱的自恢复保险丝就搞定了不是? 也有朋友提到了:过时的芯片了 远不如MP4560,MP1848。这话对极了!才150kHz的开关频率,对电感、电容要求还那么高,伺候起来不容易! |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-05-17 15:39:04
|
显示全部楼层
29#
TI的器件卖给大公司会这么贵吗?不会!因为供货策略不同,导致零售市场供货不多——甚至订货都困难,外加一些人的炒做,再加上一些人的迷信,于是零售市场的价格离谱了。TI作为模拟器件销量的老大,如果这么贵的话,这销量老大的位置能坐稳吗?大公司一样要性价比!再假设,如果TI的器件仅供给那些高精尖的且对成本不敏感的设备,而这些设备往往又是不可能产量超大的,那么销量老大的位置,又如何可能呢? 可以猜想,TI卖给大公司的价格,可能低得我们不愿意想象,因为销量老大=产量老大,产量上去了,才会成本低! |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-05-18 11:36:52
|
显示全部楼层
40#
有人对TI的LM2596反而坏,而我用芯龙的XL1509反而不坏,感到纳闷,甚至认为不可思议,纯属忽悠。为什么呢? 因为汽车供电系统抛负载时会导致一些元件经受不住而损坏,只要防止抛负载的危害,那么汽车电器也就跟普通工业电器差别不大,当然,工作温度范围可能要设计得更宽一些,而这很好处理,只要保证“环境温度+器件温升”不会超过器件的最大工作温度即可。 也就是说,原设计者只想着靠“国际大厂的原装正品”来保证可靠性,这是一个误区! |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-05-18 21:13:20
|
显示全部楼层
43#
你老兄好厉害,连我用了两种保险丝都看到了!那我就说明一下: 1A的保险丝是用在主电源入口处的,另一个0.1A的保险丝,是用在传感器的供电回路的,也就是不能因为传感器坏了,影响到主电路的安全。 |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-05-19 11:16:14
|
显示全部楼层
46#
你说的没错,但只是常规思路。一个高耐压大电流的自恢复保险丝,若是贴片的,会有这几个特点:价格贵、封装大、难采购。所以高耐压大电流的自恢复保险丝,往往是插件的,价格也不便宜,而且不利于产品的生产(要尽可能用贴片器件,方便生产)。所以,有时可以用几片贴片器件去替代一个插件。价格便宜、封装小、容易采购,为什么不可以变通呢?要尽量避免使用又贵又不易采购的器件!比方TI的器件被捧成了神一样,贵十倍还有人觉得正常,而且还煞有介事地分析贵十倍是多么的合理,而更可笑的是,贵十倍还不是你想买就买得到的!一个高级工程师会这么被动吗?不会! 此外,自恢复保险丝的过流保护往往被等价于短路保护,这也是一个误区。实际上,一个设计合理的电路,发生短路故障的可能极小,所以,不要一看见保险丝就往短路想了。比方,本论坛就有人说,我用的TVS老坏啊,怎么回事?因为TVS所谓的瞬态极短,若遇到一个较长的暂态,它就难保自身的安全了!如果在TVS之前串个合适的自恢复保险丝...... |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-05-19 14:07:44
|
显示全部楼层
48#
你可以把自恢复保险丝看作一个动态电阻,而且,它本身就是正温度系数的动态电阻,只是人们硬要说他是保险丝罢了,并且不小心忘记了它的本来面目!
|
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-06-02 10:18:20
|
显示全部楼层
56#
此帖我不想再回了,因为立创商城是要以卖原装进口维持的。因为国产器件,用量稍大的用户,大多数都会直接找厂家供货的。我的观点多少会影响商城的主流思路,所以不愿意再回了。 |
|