查看:
2171
|
回复:
5
|
高可靠MCU负载开关电路 这个帖子是哪位大神发的,请过来聊天
|
第九宇宙
2
主题
66
回复 |
发表于2019-10-27 17:55:21
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
原文地址在这里:https://www.szlcsc.com/info/12291.html 文章内有笔误。 ======================== 实测发现,加上D2二极管之后,在B点测量没有办法达到预期的电压。这里实际输出是负压。所以必须提供一个回流通道。 ======================== 这句话所说的图中没有D2只有D1。 有个疑问请教一下:如何计算并确定该电路的输入频率? |
Netlead
1
主题
10
回复 |
发表于2019-10-28 22:28:52
|
显示全部楼层
3#
楼上说的对。实际上粗略看,差不多就是C1的容抗和10K电阻的分压。让C1的容抗远小于10K电阻就是。例如,C1=1uf,f=1KHz的容抗是0.16K,肯定没问题。f=10Hz, 容抗16K,就不可靠了。当然频率低了C2也不行了。这个电路实质上是一个二倍压整流,只是输入是个带直流偏置的方波,延时、滞后等特性和整流电路一回事。
|
|