查看:
2935
|
回复:
11
|
[bug]关于复制粘贴的bug
|
|||
七两半半半半半
5
主题
16
回复 |
发表于2019-11-25 09:44:25
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
最近几次更新都有此Bug,大概描述一下,对于我来说,重现的机率很大 原理图Pcb中,都存在此问题 选择某一元件或某条导线,选择后鼠标不要动,还在此元件或导线上,快速按下Ctrl+C,并快速Ctrl+V 大概率出现,被选择的元件或导线无法选择或移动或删除,必须关掉重新打开 此Bug的重现,好像是必须一气呵成,鼠标选中后快速复制和粘贴快捷键,对于我个人来说大概率重现,给我造成很大的烦恼 现在只有放慢选择复制粘贴的节奏,并且复制时,鼠标不指向元件,才能减缓此Bug的重现 并且发现,在原理图中,当选中某一元件进行复制时,鼠标如果指向在该元件处,无法复制的情况,PCB中好像也存在该情况 PS:什么时候增加Ctrl+TAB切换标签页的功能? |
|||
七两半半半半半
5
主题
16
回复 |
发表于2019-11-25 09:51:41
|
显示全部楼层
2#
还有一个,导线过孔的问题 如果在绘制途中,修改了默认的过孔尺寸的话,在后续走线的时候 比如顶层走线时,点B,翻转到底层走线,这时,在两层相交处的过孔,无法显示,同样,必须要关闭重新打开,才会显示出来 此Bug对于我来说,重现的机率也很大 |
|||
七两半半半半半
5
主题
16
回复 |
发表于2019-11-25 16:40:42
|
显示全部楼层
4#
|
|||
七两半半半半半
5
主题
16
回复 |
发表于2019-11-27 06:23:28
|
显示全部楼层
5#
请看图上R6,是否有点不一样?这个R6就是在复制粘贴后出现的Bug,无法移动或选择了,只有关闭重开 |
|||
七两半半半半半
5
主题
16
回复 |
发表于2019-11-27 18:36:43
|
显示全部楼层
7#
不是百分百能够重现,就是机率有点大,下回重现,我联系你们技术
|
|||
七两半半半半半
5
主题
16
回复 |
发表于2019-11-27 23:16:24
|
显示全部楼层
8#
晚上发现一个重现率100%的,关于原理图该Bug,以及Pcb中导线和矩形的重现方法 原理图选中某根导线或符号等,Pcb中选中某根导线或矩形等,Ctrl+C,Ctrl+V(此时不要点鼠标放下),Esc,Ctrl+V 这时观察复制的对象有何问题吧 原理图用此方法,我个人试验重现100%,Pcb中可使用该方法重现导线及矩形的,元件的无法100%重现 |
|||
七两半半半半半
5
主题
16
回复 |
发表于2019-11-28 10:47:30
|
显示全部楼层
9#
已解决。。。 与立创客服沟通后,重新下载新的安装包解决此问题 |
|||
七两半半半半半
5
主题
16
回复 |
发表于2019-11-28 10:57:53
|
显示全部楼层
11#
lceda-3.0.11-x64-setup.exe 这是我之前的老的安装包,我还特地重新安装了试了一下,此Bug可按我上面的说法重现 现在换了新的安装包,此Bug没了,但带来新的问题,以前的工程文件无法覆铜了我去 |
|