查看:
2300
|
回复:
1
|
2G网络在物联网中的应用
|
LM1988
14
主题
0
回复 |
发表于2020-02-26 11:22:48
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
2G网络在物联网中的应用 谈起2G网络给人的第一印象应该是2G手机,不过2G手机已经被淘汰了多年了,但如今在物联网领域中应用非常广泛。可移动的户外的物联网产品中,2G占据了一大半的份额。 2G通信是什么
2G,主要是GSM和GPRS网络。是10年前的主流手机网络。那个年代的手机,只能打打电话,发发短信,上一下纯文字的wap网页。 那个年代,还是诺基亚、摩托罗拉的霸主时代,但转瞬间被3G、4G时代的苹果和三星打败。移动互联网手机,彻底淘汰了电话手机。 10年前的手机,早已没有人使用了,但是2G通信依然活跃在我们周围,成为物联网产品的绝对主力通信手段。 旧瓶装新酒 虽然2G技术是很老的技术了,也已经在手机上被淘汰,但是如今在物联网领域中如日中天。 · 儿童手表
儿童手表,定位和语音对讲,均使用2G网络 · 共享单车
共享单车,摩拜的开锁和ofo的密码更新,都使用2G · 定位器
通过GPS和LBS定位,然后通过2G回传给服务器 2G通信模块的主要功能: · 数据传输 设备通过2G网络中的GPRS和服务器之间相互传输数据。GPRS网络的实际传输速度约10KB/s,用来传输控制指令、状态信息、低码率语音等小数据。 例如上面讲的移动pos机, 每次刷卡支付的数据量很小,GPRS网络也足够使用。像定位器和单车这样的产品,每次和服务器之间沟通的内容仅仅是地理位置信息,数据量连1K都不到,2G这样的低速网络也足够用了。 · 定位 2G网络,可以通过基站做精度不高的LBS定位,市区可以精确到100米级别,能够大致判断设备的位置。 例如广电的上一代直播星,就是通过内置2G模块的LBS定位,来判断卫星接收终端是否处在农村地区,如果终端接收到了农村地区的基站信号,才允许播放电视。 某些2G模块,内置了GPS接收机,可以直接用来做GPS+GPRS的“定位+上报”的功能。 · 通话和短信息 2G模块,都来源于以前的2G手机的技术,手机能干的事情,模块也能干。所以模块也可以用来打电话和发短信。大部分模块都支持这两个功能。 不过实际应用的时候,用到这两个功能的产品比较少。
http://www.amaziot.com/ 2G通信比较4G和NB-IOT的的优势 2G通信之所以在物联网产品中应用这么广泛,使用量远大于3G和4G传输,主要是因为以下一些特点: · 传输距离远 只要有2G手机信号的地方,2G数据就可以传输。这个距离和覆盖率,远超过了WIFI和蓝牙的几十米级别。 · 硬件便宜 一个2G模块只需要20-30块,而3G和4G模块至少要100多块。3G4G相对2G的网速优势,在一般场景中使用不到,所以物联网产品普遍使用2G模块而不是3G和4G。 这主要是因为2G模块使用的主要元器件,都是 · 资费便宜 移动和联通均推出了专用的物联网卡,一个月最低只需要1块钱,资费远比4G便宜的多。很适合大批量的物联网设备使用。 · 使用简单 硬件设计的时候,一个UART接口,配上两三个复位和唤醒的GPIO即可使用。软件通过简单的AT指令控制,你告诉它往什么地址发什么数据,然后就不用管了。 软硬件使用都非常简单,很适合“单片机+2G模块”架构的快速开发。 · 速度很慢 受限于运营商网络限制,当前2G传输的平均速度不超过10kB/s,相比4G的100Mbps慢的多。 不过如果只上传个电量信息,下发个开锁指令,数据量这么小,用2G都绰绰有余了。速度慢并不算什么问题。 |
|