查看:
3823
|
回复:
6
|
新版的EDA标签需要全连带,我给你举个例子。优势完全没有了!
|
shineyunze
4
主题
12
回复 |
发表于2020-03-25 04:56:09
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
CH_340T2.0/STC8A8K64_P3.2/UART2_1/JP2.4/ISP2_NSS/JP4_3/SD_Card_Pin_5这是一个标准的连接关系。也就是说一个USB转串口芯片,要连接到STC主芯片上,同时连接的管脚它还是Uart2的通讯端口,同时他又是SPI的端口之一,它还有连接SD卡,还要连接显示屏,还要连接触摸屏。请问这种标签的写法,你自己都会看糊涂,那还怎么书写?每一个设备连接都要写这个标签。如果单纯用连线来连接,那岂不是都成蜘蛛网了。简直是用不成。也不知道新版的决策人脑子是怎么想的。
|
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-03-25 12:22:22
|
显示全部楼层
3#
也不知道新版的决策人脑子是怎么想的。 我做的决策我来再次给你解释一下: 1、新版本不允许游离的网络标签。解决用户存在看起来连了,但是实际上没有连接上的情况。能够有报错。游离的判断是根据网络标签是否有连接引脚。 2、目前仍然支持多个网络标签连接到一条导线上。但是会在设计管理器报警告,解决用户误将不需要相连的网络连在一起,导致板子错误的情况。 3、根据下图依然可以实现你的需求,高亮加粗的导线就是同一个连接,你只需要在之前游离的导线和网络标签上补一条线连到一个引脚上,其他都不需要动。不需要每个不同网络名都拼接在一个网络标签里,之前帖子提的只是其中一个方法之一,不适用你的这种很多个不同网络名称相接的情况;也不需要连接大量导线导致可读性降低。
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-03-25 12:33:44
|
显示全部楼层
4#
从你目前的使用场景来看,判断游离网络标签只取是否连接引脚比较苛刻,我现在安排让开发调整逻辑,如果连接了其他网络标签不属于游离, 下版本上线。 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|