查看:
1601
|
回复:
1
|
第3次 建议
|
好看的小哥
1
主题
4
回复 |
发表于2020-05-26 17:56:10
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1. 导出 DXF ,线路 丢失。 线路 / 字符 / 开窗 没有分层 2. 没有在原理图的情况下,直接新建 PCB . 无法直接批量 更改 元件 封装 (LED行业,同一种板,更改灯珠,位置不变)(目前只能多次放置新元件,手动输入 坐标) 3. 没有在原理图的情况下,元件封装无法更改 (目前只能放置新元件,手动输入 坐标) 4. 默认 尺寸标准,原理图 导入到 PCB 或 直接新建 PCB 。单位 是 MM , 但 栅格 尺寸 ,网格 大小 还是 mil 的 5. PCB 直接 放置 焊盘时, 找不到 属性 更改 , 如 大小 ,层次 |
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-05-26 18:14:10
|
显示全部楼层
2#
1, dxf导出只支持简单的定位和导线,其他没有支持。那些建议导出pdf 2,不支持的,需要在原理图更新封装后导入更新 3,同2 4,这个是mil转为mm,之前是10mil转为mm就是0.254mm 5,不支持 我们目前做的是简单易用的,AD那些功能很多,却很重很复杂。 年末的专业版会加强这些功能 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|