查看:
5282
|
回复:
10
|
关于淘宝上购买的 IP5306 的模块充电电流的问题
|
blackbox
1
主题
9
回复 |
发表于2021-03-06 20:29:35
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
各位大佬好,我最近在使用IP5306模块的时候遇到了些问题 之前做项目用了一次 IP5306模块,一直美好好测试过,只是勉强用用可以正常充放电。但是这次测了下充电电流发现充电基本上是5V,0.14-0.2波动,并不能达到芯片标称的2安。 想问问大家,是不是只有这种模块会出现这样的情况?大家自己做的模块,充电电流有多少,能否达到1A或者2A?谢谢各位 接下来贴出我使用的各个模块
软包锂电,3.7v标称电压↑
淘宝上买的模块,就是他的充电电流只有0.1-0.2安左右
模块背面图,可以看到引脚标号
测模块的充电电流(尝试过单独隔离出模块和电池,实验结果是一样的)
补一张测试结果 RT 再次感谢各位大神解惑 我的微信: blackbox114 同时求稳定的锂电池电源管理+供电的方案,如果对锂电池的充电可以更快就太好了 创业公司,在做C端小产品,嵌入式硬件,欢迎交流
|
beiyue2
0
主题
1
回复 |
发表于2021-10-09 10:48:16
|
显示全部楼层
7#
我做了一个不支持iPhone充电
|
|