查看:
5210
|
回复:
10
|
关于淘宝上购买的 IP5306 的模块充电电流的问题
|
|||
blackbox
1
主题
9
回复 |
发表于2021-03-06 20:29:35
|
只看该作者
1#
电梯直达
各位大佬好,我最近在使用IP5306模块的时候遇到了些问题 之前做项目用了一次 IP5306模块,一直美好好测试过,只是勉强用用可以正常充放电。但是这次测了下充电电流发现充电基本上是5V,0.14-0.2波动,并不能达到芯片标称的2安。 想问问大家,是不是只有这种模块会出现这样的情况?大家自己做的模块,充电电流有多少,能否达到1A或者2A?谢谢各位 接下来贴出我使用的各个模块
软包锂电,3.7v标称电压↑
淘宝上买的模块,就是他的充电电流只有0.1-0.2安左右
模块背面图,可以看到引脚标号
测模块的充电电流(尝试过单独隔离出模块和电池,实验结果是一样的)
补一张测试结果 RT 再次感谢各位大神解惑 我的微信: blackbox114 同时求稳定的锂电池电源管理+供电的方案,如果对锂电池的充电可以更快就太好了 创业公司,在做C端小产品,嵌入式硬件,欢迎交流
|
|||
blackbox
1
主题
9
回复 |
发表于2021-03-09 13:58:45
|
只看该作者
2#
自顶。。来人。。
创业公司,在做C端小产品,嵌入式硬件,欢迎交流
|
|||
blackbox
1
主题
9
回复 |
发表于2021-03-10 10:34:04
|
只看该作者
3#
呜呜呜没有人吗
创业公司,在做C端小产品,嵌入式硬件,欢迎交流
|
|||
Y一ang
2
主题
22
回复 |
发表于2021-03-10 13:16:05
|
只看该作者
4#
电池内阻大
|
|||
blackbox
1
主题
9
回复 |
发表于2021-03-17 11:43:53
|
只看该作者
5#
目前测试 自己打的板子,18650充电可以有1.4-1.7A,聚合物软包锂电最大只有0.2A左右
创业公司,在做C端小产品,嵌入式硬件,欢迎交流
|
|||
千红无色
2
主题
8
回复 |
发表于2021-04-06 21:32:45
|
只看该作者
6#
LJ电芯,内阻超大,电流上不去,大电流轻则鼓包,重则冒烟着火
|
|||
beiyue2
0
主题
1
回复 |
发表于2021-10-09 10:48:16
|
只看该作者
7#
我做了一个不支持iPhone充电
|
|||
wu
12
主题
168
回复 |
发表于2021-10-09 11:44:50
|
只看该作者
8#
我知道但我不告诉你,这么简单的问题,拿个万用表量量就知道了 |
|||
yuanbaoge
0
主题
1
回复 |
发表于2022-07-26 13:41:12
|
只看该作者
9#
我也遇到过这种情况,我的画的PCB很小的时候,就会发生这种情况,比如3cm乘以3cm;但是如果是大一点的PCB,比如5cm乘以10cm,就没问题,这两种情况的原理图都一样。 目前具体原因不详。 |
|||
MacW
0
主题
2
回复 |
发表于2023-01-29 16:52:19
|
只看该作者
10#
请问楼主解决这个问题了,最近也遇到了
|
|||
MacW
0
主题
2
回复 |
发表于2023-01-30 17:52:37
|
只看该作者
11#
自己回复一下,检查导电线电阻电池内阻
|
|