查看:
7120
|
回复:
12
|
请问下这个原理图中的NC是啥
|
|||
索控文风
8
主题
10
回复 |
发表于2021-08-09 17:24:33
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
|
|||
索控文风
8
主题
10
回复 |
发表于2021-08-11 10:48:05
|
显示全部楼层
5#
我也觉得像LDO,但是我不是很懂为什么输出是输入+3.3V,还有就是输出与输入为什么串联了一个0欧电阻
|
|||
索控文风
8
主题
10
回复 |
发表于2021-08-11 11:00:04
|
显示全部楼层
6#
因为这个原理图下面有写着默认VCC=3.3V 我是觉得如果这是LDO 的话那VOUT 出来应该是VCC+3.3V(6.6V)应该是不合理的吧,毕竟LDO一般只用于降压电路当中吧,我的硬件基础薄弱,希望有大佬解答一下
|
|||
索控文风
8
主题
10
回复 |
发表于2021-08-12 09:17:09
|
显示全部楼层
7#
明白了这个原理图了,其实这个NC是不贴(早该想到),当这个LDO不贴的时候,那VCC就是3.3V,后面的VCC+3.3其实就是一个标号,表示这个是3.3V,而不是我理解的VCC+3.3=6.6V,而当VCC不等于3.3V,比如5V,那我们可以贴上LDO给它将成稳定的3.3V,然后上面的0欧电阻不贴
|
|||
索控文风
8
主题
10
回复 |
发表于2021-08-20 15:55:15
|
显示全部楼层
10#
对的,正解
|
|