查看:
7045
|
回复:
12
|
请问下这个原理图中的NC是啥
|
|||
索控文风
8
主题
10
回复 |
发表于2021-08-09 17:24:33
|
只看该作者
1#
电梯直达
|
|||
立创工程小李
5
主题
110
回复 |
发表于2021-08-09 18:17:45
|
只看该作者
2#
大概率是LDO。
|
|||
谁说不知道
0
主题
3
回复 |
发表于2021-08-10 17:31:07
|
只看该作者
3#
3脚的稳压二极管?
|
|||
Benett
0
主题
3
回复 |
发表于2021-08-10 18:11:31
|
只看该作者
4#
有点像LDO
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。
|
|||
索控文风
8
主题
10
回复 |
发表于2021-08-11 10:48:05
|
只看该作者
5#
我也觉得像LDO,但是我不是很懂为什么输出是输入+3.3V,还有就是输出与输入为什么串联了一个0欧电阻
|
|||
索控文风
8
主题
10
回复 |
发表于2021-08-11 11:00:04
|
只看该作者
6#
因为这个原理图下面有写着默认VCC=3.3V 我是觉得如果这是LDO 的话那VOUT 出来应该是VCC+3.3V(6.6V)应该是不合理的吧,毕竟LDO一般只用于降压电路当中吧,我的硬件基础薄弱,希望有大佬解答一下
|
|||
索控文风
8
主题
10
回复 |
发表于2021-08-12 09:17:09
|
只看该作者
7#
明白了这个原理图了,其实这个NC是不贴(早该想到),当这个LDO不贴的时候,那VCC就是3.3V,后面的VCC+3.3其实就是一个标号,表示这个是3.3V,而不是我理解的VCC+3.3=6.6V,而当VCC不等于3.3V,比如5V,那我们可以贴上LDO给它将成稳定的3.3V,然后上面的0欧电阻不贴
|
|||
风过琴弦
28
主题
169
回复 |
发表于2021-08-17 22:43:56
|
只看该作者
8#
NC这两个字母表示不接。not connected。接0Ω电阻就不用这个了,需要的话也可以接这个就不接0Ω电阻。应该就这意思
电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
|
|||
谁说不知道
0
主题
3
回复 |
发表于2021-08-18 09:12:43
|
只看该作者
9#
学习了,我开始以为NC这个件和0欧电阻都需要焊接的,还以为是稳压二极管,没想到是2选1。
|
|||
索控文风
8
主题
10
回复 |
发表于2021-08-20 15:55:15
|
只看该作者
10#
对的,正解
|
|||
ANGER
0
主题
1
回复 |
发表于2022-04-04 22:13:22
|
只看该作者
11#
串联一个电阻的原因可能是有可能不用LDO转换电压
|
|||
老豆子1972
2
主题
18
回复 |
发表于2022-05-08 08:31:46
|
只看该作者
12#
一般集成电路的NC引脚表示空脚
|
|||
gxl123
0
主题
1
回复 |
发表于2023-03-14 10:33:52
|
只看该作者
13#
没有安装。实际安装的是电阻。
|
|