查看:
1828
|
回复:
4
|
【求助】TJA1051T不工作
|
好吃懒做的胖蜜蜂
1
主题
2
回复 |
发表于2021-11-10 23:09:08
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
如题,TJA1051T在使用自己的24V转5V电压转换电路时候无法正常发出CAN消息 但是在独立电源或者充电宝供电的情况下可以正常工作 实测24V转5V电路输出电压5.1-5.25V区间 以为电压不稳 在中间接了个AMS1117-5.0 LDO稳压实测输出4.9V 芯片电路依旧无法发出消息 请问各位大大这是什么原因呢 以下附上TJA1051T电路
以下是24V转5V电路
|
科学小生
9
主题
96
回复 |
发表于2021-11-11 09:21:11
|
显示全部楼层
2#
你的电源部分L4是不是有点小了?换成几十微亨的试过没有?芯片无法正常收发信息你是通过什么测试手段测试的?
物联网技术专家
|
|