查看:
1782
|
回复:
4
|
【求助】TJA1051T不工作
|
|||
好吃懒做的胖蜜蜂
1
主题
2
回复 |
发表于2021-11-10 23:09:08
|
只看该作者
1#
电梯直达
如题,TJA1051T在使用自己的24V转5V电压转换电路时候无法正常发出CAN消息 但是在独立电源或者充电宝供电的情况下可以正常工作 实测24V转5V电路输出电压5.1-5.25V区间 以为电压不稳 在中间接了个AMS1117-5.0 LDO稳压实测输出4.9V 芯片电路依旧无法发出消息 请问各位大大这是什么原因呢 以下附上TJA1051T电路
以下是24V转5V电路
|
|||
科学小生
9
主题
96
回复 |
发表于2021-11-11 09:21:11
|
只看该作者
2#
你的电源部分L4是不是有点小了?换成几十微亨的试过没有?芯片无法正常收发信息你是通过什么测试手段测试的?
物联网技术专家
|
|||
wu
12
主题
168
回复 |
发表于2021-11-11 10:58:30
|
只看该作者
3#
这种CAN芯片要求电流并不高,按60欧姆负载,5V瞬间波形驱动,瞬间最大电流不足100
|
|||
好吃懒做的胖蜜蜂
1
主题
2
回复 |
发表于2021-11-13 20:37:19
|
只看该作者
4#
感谢回复,电源部分L4影响会很大吗?没有考虑过这个的问题,我接下来考虑换一下看看,芯片无法正常收发是使用CAN调试器进行抓包测试得出的结论,不断重启芯片偶尔能够发出1-2条通讯消息
|
|||
好吃懒做的胖蜜蜂
1
主题
2
回复 |
发表于2021-11-13 21:22:06
|
只看该作者
5#
感谢回复,请问要怎么解决这个问题?
|
|