查看:
25559
回复: 46 |
NXP 74HC165D批量使用发现的问题
|
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2017-05-28 15:11:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
NXP 74HC165D,使用已达到2k,频繁发现地址码出现问题,开始主要怀疑拨码开关质量问题,确实其中有一些是拨码开关出现问题——拨动变化时其通断状态不变。 但是也有相当比例的问题是出在74HC165D,在确认拨码开关未导通,且上拉电阻未虚焊的情况下,仍然出现165的个别管脚电平在1.7V左右的情况(常温),实际应该为3.3V。更换74HC165D芯片后管脚电平恢复3.3V正常值。由于1.7V左右低于VIH,又高于VIL,因此出现问题的165芯片管脚实际处于一种不确定状态,由此造成设备使用中,每次发生断电重启,其地址都可能会发生不可预料的变化。 已经发现几十片该问题了,所以不是极个别的问题,请JLC工程师确认采购源的问题还是其他。我们非常多设备已经发往全国各客户,很多问题也是在客户处使用中才发现,而且我们已发给客户但尚未投入使用的板子到底还有多少有这个故障是很难评估的,我们深表忧虑,已经有客户对我们产品质量进行投诉。
急!急!急! |
PCB
0
主题
9
回复 |
发表于2019-01-21 14:45:07
|
显示全部楼层
47#
很明确的告诉楼主,你这确定是自己的问题,和芯片无关。我遇到过。在产创打样焊接的74HC165,74HC595完全没有问题。然后给客户自己的人焊接,人工往板上放器件,然后自己放到烤箱焊接的原始方法,焊出来的,一个板子上,4片LM324坏2片,STM32坏一片,5片74H165坏3片,5片74HC595坏2片,5片ULN2803坏三片。。。。修到我性疑人生。。。。换上去新的后全好了。我怀疑一是静电,二是回流焊的温度曲线完全错误。
|
|