查看:
25544
回复: 46 |
NXP 74HC165D批量使用发现的问题
|
喝最柔的酒
1
主题
91
回复 |
发表于2017-05-28 15:11:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
NXP 74HC165D,使用已达到2k,频繁发现地址码出现问题,开始主要怀疑拨码开关质量问题,确实其中有一些是拨码开关出现问题——拨动变化时其通断状态不变。 但是也有相当比例的问题是出在74HC165D,在确认拨码开关未导通,且上拉电阻未虚焊的情况下,仍然出现165的个别管脚电平在1.7V左右的情况(常温),实际应该为3.3V。更换74HC165D芯片后管脚电平恢复3.3V正常值。由于1.7V左右低于VIH,又高于VIL,因此出现问题的165芯片管脚实际处于一种不确定状态,由此造成设备使用中,每次发生断电重启,其地址都可能会发生不可预料的变化。 已经发现几十片该问题了,所以不是极个别的问题,请JLC工程师确认采购源的问题还是其他。我们非常多设备已经发往全国各客户,很多问题也是在客户处使用中才发现,而且我们已发给客户但尚未投入使用的板子到底还有多少有这个故障是很难评估的,我们深表忧虑,已经有客户对我们产品质量进行投诉。
急!急!急! |
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-05-28 16:19:26
|
显示全部楼层
4#
先要排除加工过程问题. 是否是手工焊接? 生产线是否做到了防静电? 焊接工艺是标准化的SMT贴装吗? 是的话,用的什么锡膏? 是否有用到清洗工艺? 注意水洗工艺是会导致开关短路的! 按照我的经验很有可能是 你们的生产管控不到位 排除生产问题, 还要去查SPI时序等, 是否存在干扰? 应用是否真的严禁? 165D 这样的串行逻辑芯片,应用这么成熟了,再出问题, 也是醉了, 山寨货都不会,山寨货可能制造工艺稍微落些,也不会渣到这种程度的 深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|