查看:
611
|
回复:
0
|
关于40G QSFP+ SR4和BiDi光模块的对比
|
光纤模块
279
主题
0
回复 |
发表于2022-01-18 14:45:41
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
常见的40G QSFP+多模光模块有SR4和BiDi两种,那两款多模光模块的区别在哪里?以及如何选购呢?下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下这两款光模块。 QSFP-40G-SR4光模块的封装类型为QSFP+,接口类型为MPO,与OM3光纤跳线搭配使用时传输距离最远可达100米;与OM4光纤跳线搭配使用时,传输距离最远可达150米。QSFP-40G-SR4光模块不仅可以通过连接12芯MTP/MPO光纤跳线实现40G传输,还可以通过连接8芯MPO-LC分支线缆实现4x10G传输。 QSFP-40G-SR-BD光模块的封装类型为QSFP+,接口类型为LC,与OM3光纤跳线搭配使用时,传输距离最远可达100米;与OM4光纤跳线搭配使用时,传输距离最远可达150米。QSFP-40G-SR-BD光模块可以利用10G布线系统中多模OM3双工LC光纤跳线,快速搭建40G网络,无需添加光纤适配盒。
通过以上对这两款光模块的介绍,两者的区别其实已经显而易见了(如下方表格所示),QSFP-40G-SR4光模块采用4路10G并行线路进行传输,所以不仅符合IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4以太网标准,同时兼容IEEE 802.3ae 10GBASE-SR以太网标准,可以与10G SR进行连接。
QSFP-40G-SR-BD光模块采用2路20G BiDi单纤双纤进行传输,可以使用双工LC多模OM3光纤跳线进行传输,而这种光纤跳线是10G多模的布线方案,所以无需改变现有的10G布线格局。 以上就是易天光通信(ETU-LINK)为大家介绍两款40G多模光模块,其中,QSFP-40G-SR-BD光模块能在不改变现有10G布线的基础上实现10G向40G升级,而QSFP-40G-SR4光模块则可以直接使用MPO-LC光纤跳线和10G SR光模块进行连接,所以广泛应用于10G向40G网络升级方案中,通过本文的介绍,读者们可以根据实际情况选择一款最适合您的光模块。 |
|