查看:
264
|
回复:
0
|
100G QSFP28 ER4光模块的特性及连接方案
|
光纤模块
279
主题
0
回复 |
发表于2022-05-14 15:22:48
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
100G QSFP28光模块具有高密度与低功耗的特性,不仅满足当前网络需求,同时还可为将来的网络拓展做准备,对大型数据中心来说是理想的光模块方案。它的标准主要是由IEEE与MSA两大组织定义,其中IEEE定义了SR4、LR4、ER4、ZR4的标准。本期文章易天光通信(ETU-LINK)就来讲讲100G QSFP28 ER4光模块。 100G QSFP28 ER4光模块符合QSFP MSA、IEEE 802.3ba、100GBASE-ER4 Lite和OTU4标准, “ER”表示超长距离(extend reach),在光信号通过APD光电探测器之前使用SOA放大,可通过单模光纤实现40km超长距离传输。采用WDM复用波分技术,波长为1295.56-1309.14,使用LC双工连接器,带DDM,支持100G以太网和OTU4,在0-70℃工作温度条件下功耗小于3.8W,符合数据中心绿色节能的要求。
不过由于100G QSFP28 ER4的BER要求要优于不带FEC前端纠错功能光学模块的1E-12,但是现有的APD技术并不能满足其接收灵敏度,加上SOA体积对于QSFP28封装又过于庞大,因此,行业内很多光模块制造商用QSFP28封装定义了非标准的100G base ER4 Lite光模块,在不使用FEC时最大传输距离可达30km。
工作原理: 100G QSFP28 ER4光模块发射端可在1295nm、1300nm、1305nm和1310nm四个LAN WDM波段上工作。这四个波段上的光信号经WDM波分复用器复用后通过工业标准的LC连接器在单模光纤上传输。在接收端,WDM波分复用器将信号分解到单个通道之前,SOA可放大信号。 连接方案: 要实现企业或是数据中心40km的100G远距离传输,不管是直连还是互连,QSFP28 ER4光模块是最佳之选。 1、直连方案: QSFP28 ER4支持100G直连,最远传输距离可达40km。只需将两个100G QSFP28 ER4模块插入100G交换机端口中,再用一根LC双工单模跳线进行连接即可,为机房之间的100GE端口的长距离应用提供了经济适用的解决方案。
2、数据中心互连方案: 100G QSFP28 ER4光模块同时适用于连接位于不同地理位置的数据中心,支持100G数据中心之间的远程高速互连,是一种便捷经济的互连方案。 目前在100G ER4的市场中,应用正在向小型化和低功耗演进。易天光通信(ETU-LINK)生产的光模块均有品质保障,享有3年超长有效质保,请大家放心选用,我们是专业的光模块制造商。以上就是本期100G QSFP28 ER4光模块的全部内容,如需了解更多可翻阅往期文章,不要忘记点赞收藏哦! |
|