查看:
11234
回复: 12 |
多用下载调试器
|
Tesla
8
主题
43
回复 |
发表于2016-10-21 15:10:08
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
多用下载调试器 1、作品简介 (用途、目的和意义) 本产品用于AVR、STC、STM芯片程序下载,串口、RS485程序调试 1.1、作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片。
由于还缺几个配件,有元件位置空缺的地方,这些都不是关键的元件,是为新功能预留的。 1.2、您这个电子制作的用途是什么?能实现那些功能? 本工具用于AVR、STC、STM芯片程序下载USB转串口UART(TTL&RS232),USB转RS485 1.3、为何要制作这个作品? 由于工作中经常使用AVR,STC,STM的芯片,调试程序需要带多个工具,感觉比较麻烦,现将AVR下载器,STM下载器,和USB转串口和RS485等工具做成一个整体,方便携带和保管。 AVR、STC和STM是近几年国内使用量最多的几种单片机,此工具制作简单,使用方便,可以说搞单片机开发的人人必备,本产品创新点仅是将现有的开源的下载器做了整合,方便携带和使用,一般商用下载器都不愿意做这件事情,要么不是使用官方的程序,比如ST Link V2可以使用官方软件更新。 2、作品亮点(如果有请写出) 1、本产品采取先选择外壳再根据外壳设计PCB的方式,解决外壳问题,不需要开模,本产品采用亚当模块塑料外壳作为产品外壳,外壳易于购买,淘宝上很容易买到。搜索 “亚当模块外壳” 3、系统构架图 用图框和箭头的形式,描述您的电子制作作品的组成构架。即方案图。
4、原理图 原理图见附件工程文件 为了和现有官方版本完全一致,避免和通用下载器区别,花最少的时间做出比较好的工具,本次设计尽量做模块的整合,采用USBHUB产生4个USB,每个USB口可以独立挂接相应的模块;由于本人仅使用AVR,STC,STM8 、STM32 这4类芯片,且经常需要进行RS485通讯控制,所以只支持以上的。 5、材料清单(BOM列表) BOM表见附件工程文件。电子元件全部采用嘉立创的元件. 6、PCB实物图 PCB见表见附件工程文件 7、软件部分的描述(扩展选项,可不写) 固件见附件工程文件 8、作品演示(扩展选项,可不写) 很简单,无 9、总结 本来一直想做这个工具的,只是一直拖拖拖,刚好这次机会加速了这次制作,可能规划还有些欠缺,且USBISP HID方式漏掉2根线,下次再进行优化设计,将RS485的保护电路全部加上,RS485、RS232、USB间互转也加上,由于外壳较小,需做成2层板叠加方式,这样也可以方便排线连接,新的功能可能需要修改,有兴趣的可以一起讨论下,到时候再制作一版。 Ps:有需要协助制作的可以联系1091331953@qq.com ,电子软硬件设计,电器结构设计
|
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2016-10-21 17:41:16
|
显示全部楼层
3#
很牛B啊!
|
|