查看:
8834
|
回复:
17
|
第一次SMT贴片就遇到质量问题,希望JLC能重视
|
|||
8DVC
3
主题
1
回复 |
发表于2017-09-09 19:25:24
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
JLC的SMT出来也有段时间了,结果第一次下单就遇到质量问题了。 我发这个帖子没其它目的,只是希望JLC能引起重视,把质量和品控做上去,我们才敢继续下单。 长话短说: 前几周在JLC打样了一个板子,板子上的LRC都是用的0402,考虑到手焊太费时,想到就尝试一下JLC的SMT. 板子上有射频电路,频率大概是500M左右,板子回来后看贴片做工什么都还可以,通电测试数字电路(MCU)都是正常工作的,开始还暗自高兴。
结果到测试射频信号时,发现怎么测灵敏度都上不去,比正常情况低20-30dB, 板子之前也量产过方案肯定没问题,怀疑是LC电路上的器件给我焊错了,于是把RF通路上的LC器件全部取下来单独测量,发现LC的值都是对的,于是又把LC焊回原来的板子,结果灵敏度神奇板的恢复正常了。 什么都没变化,就是重新焊了一遍就正常了,于是怀疑是焊接上的问题。 我把板子拿到显微镜下观察发现,JLC做的SMT焊点发黑,再焊台上加热到230°放一分钟都不怎么会融化,焊锡没有一点活性。我自己用的锡膏在焊台上220°十几秒钟就能融化。 终于找到问题所在,根据本人经验,出现这种问题只有两种可能: 1:回流焊时的温度和时间不够 2: 使用的锡膏已经过期失效。(这种可能性最大) 我这样的情况估计会普遍存在,只是大家没发现,这种问题并不是虚焊那么明显能发现,在直流或者低频下是正常的,但在高频下锡膏失效会引起信号严重衰减。 希望JLC加强品控管理,不要使用这种不合格和失效的锡膏。
照片被压缩了,不是特别清楚。 |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-09-19 15:42:51
|
显示全部楼层
16#
1、按照常规工艺来说,有铅锡膏的焊点比无铅锡膏的焊点要光亮得多,而且浸润更好;然而...... 2、当我拆开一些智能手机时,却发现手机的无铅工艺的PCB的焊点,不但是晶亮晶亮的,而且浸润好得不可思议。 心中充满了???? |
|