查看:
15233
回复: 17 |
好货齐分享:STM32系列专用的RTC晶振,已经入库上线!
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2016-11-15 20:39:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
STM32的RTC时钟源 32.768KHz 一直是个较头大的问题,晶振选型和Layout设计不好的话,多数RTC时钟经常不能起振。 ST官方推荐贼适合STM32芯片全系列(F0,F1,F2,F3,F4,F7,L0,L4,L1)的时钟晶振之一就是MC-306(6pF)这个型号! 而MC-306(12.5pF)只适合部分的STM32芯片。 具体为何?请大家先看那个ST官网里AN2867.PDF的官方解释ST微控制器振荡器电路设计指南AN2867.rar 好货齐分享,等候了近2个月的MC306终于今天入库了! MC-306(6PF)的商品直通车: http://www.szlcsc.com/product/details_85147.html |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2016-11-16 10:17:23
|
显示全部楼层
5#
可以解决起振问题。 但时间是否准确,或者准确到什么程度,这就需要探讨了。比如说,这个晶振没有温补的情况下,本身的精度是20ppm, 理论上就存在误差。 如果要精准就需要进行温补,软件上需要根据外部参考进行定期校时等等。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2016-12-14 16:46:37
|
显示全部楼层
10#
好的,明天上传! 需要什么格式的?
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2016-12-14 16:49:24
|
显示全部楼层
11#
这个32768晶振从上架到现在,也就1个月左右,目前已经卖出半盘(1500个了), 上周已经又订货了几盘! |
|