查看:
2002
|
回复:
1
|
高速线缆相比有源光缆有什么优势?怎样选择和应用?
|
专说光通信
277
主题
5
回复 |
发表于2018-03-15 16:33:44
|
只看该作者
1#
电梯直达
在近些年来,数据中心的高速发展,厂商、用户对于数据传输数据的增大;光模块速率从25G、40G发展到现在的100G、200G等,相对应地,光纤光缆也也有了改进。例如:有源光缆AOC.
有源光缆AOC可以说是针对大数据时代,高密度、高带宽应用而产生的新型传输介质,相较于传统线缆,有源光缆具有传输速率高、传输距离长、能耗低、使用方便等诸多优点,能够帮助通信设备享受到光传输的巨大优势,是数据中心、消费电子等领域理想的传输线缆。
但是,为什么在这样的优势之下,高速线缆还是可以在市场上发展呢?
首先,我们来了解一下高速线缆。
高速线缆(Direct Attach Cable,简称DAC)通常是以固定长度采购、两端带有固定接头的线缆组件。高速线缆端所采用的接头和光模块的接口一样,但是相比光模块而言,高速线缆上面的连接器模块没有昂贵的光学激光器和其他电子元件,从而在短距离应用中大大地节约了成本和功耗,作为一种替代光模块的低成本高效益的高速数据通信解决方案,可通过将交换机连接到路由器或服务器上,在存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接中广泛使用。
高速光缆DAC相比有源光缆的优势
1:在传输距离上,跟有源光缆相比,高速线缆传输距离较短,适用于数据中心的短距离布线。
2:在材质方面,高速线缆内部由铜芯制成。铜缆具有天然散热器的作用,散热效果好,节能环保。
3:在功耗方面,高速线缆功耗低。
4:在成本上,铜缆价格远低于有源光缆。
现在高速线缆DAC有哪些速率和类型?
1:100G QSFP28 DAC直连电缆
100G QSFP28电缆组件是高性能、性价比高的I/O解决方案。高速电缆组件满足和超过100千兆以太网,InfiniBand EDR。和温度要求的性能和可靠性。电缆符合SFF-8436。规范并提供使用QSFP端口的设备之间的连接。
2:100GE QSFP28 to 25G SFP28 DAC直连电缆
QSFP28 4x25SFP28电缆是高性能、成本效SFP28和QSFP28设备互连。混合电缆符合SFF-8402和设定触发器- 8665规范。它是提供一个低功耗、短达到互连应用。每条线都能以25Gb/s的速率传输数据,提供一个聚合速率为100gb/s。
3:25GE SFP28 DAC直连无源铜缆
SFP28无源电缆组件是连接25以太网高性能、成本有效的I/O解决方案。SFP28铜线允许硬件制造商实现高端口密度,可配置和利用率非常低的铸造和降低的电力预算。
4:56G QSFP+ DAC铜缆
QSFP+铜缆与SFF-8436兼容。它是提供一个低功耗、短公司达到及互连,。每条线都能传输高达14Gb/s的数据,提供一个聚合速率为40gb/s。
DAC布线选择
机架内布线:1-5米
QSFP28无源DAC高速线缆包括QSFP28到QSFP28 DAC和QSFP28到4xSFP28 DAC,它们的理想使用范围都为5m内。QSFP28 DAC是替代100G光模块进行100G短距离连接的理想解决方案。如果您的100GbE网络部署在5m机架内,则QSFP28DAC无源高速线缆非常适合您。
易飞扬提供有源光缆的长度定制服务,可以满足您多样化的需求。想了解更多详细信息,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
|
|