查看:
6548
|
回复:
9
|
一款环保型DIY,适合干电池的升压器
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2018-03-20 18:22:06
|
只看该作者
1#
电梯直达
通常情况下,遥控器或计算器里面的干电池用久了,就因电压不足而丢弃了,有些可惜。 其实通过下面这个简单的小电路,就可以让这些干电池“再延长退休时间”。。。
或许大家觉得,那个线圈难于DIY,其实我们用现成共模电感代替也是可惜滴~ 经我们工程人员小李实测!能用,能亮! 升压后的脉冲VPP峰峰值大概4.2V,足矣点亮一个白色的LED灯。 所有器件,立创商城商城都有。 那个线圈的商品链接是: http://item.szlcsc.com/124355.html |
|||
无锡粽子
16
主题
197
回复 |
发表于2018-03-20 19:23:36
|
只看该作者
2#
DLW好像是共模滤波器用的吧,两个点都在一边的? MUN5214T1G,进多了13盘,清仓价出,朋友帮帮忙 http://item.szlcsc.com/188094.html
|
|||
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2018-03-20 20:08:12
|
只看该作者
3#
这个叫作 Joule Thief,直接用的话输出电压会上不封顶。我发布过一款改进设计,增加了三个元件作为反馈控制,可以有一定的稳压作用。
输出加上的 LD1117 起到的是进一步降低纹波的作用,如果后续电路对电源纹波要求不高可以省略。 |
|||
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2018-03-20 21:47:58
|
只看该作者
4#
你这个变压器超过整个DC Boost的BOM成本了,稳压性能和待机功耗还不如人家。
|
|||
wandeng
0
主题
1
回复 |
发表于2018-03-21 09:38:51
|
只看该作者
5#
电池至少得高于0.7V才能正常工作,不过确实有创意
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2018-03-21 16:29:48
|
只看该作者
6#
是的,实物的同名端在同一侧,焊接的时候注意对调使用就可以了。
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2018-03-21 16:31:06
|
只看该作者
7#
确实成本较高,只是“就地取材”而已,呵呵。 实际也可以用类似参数的共模电感,我们商城还有很多。 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2018-03-21 16:39:29
|
只看该作者
8#
0.5V 也可以点亮的,只是亮度较低
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2018-03-21 16:42:53
|
只看该作者
9#
由于LED二极管的特性,这个电路的输出电压会被“LED驱动电流”给限制住,所以输出电压不会“不封顶”。 LED 的阳极与GND 之间的信号波形如下: 其中,下面这个图是,输入电压=1.5V的时候:
而下面这个图,输入电压为0.5V的时候:
|
|||
LSD615
0
主题
23
回复 |
发表于2018-03-21 18:27:03
|
只看该作者
10#
直接选一个单电池的升压IC,就好了!简单,可靠,成本又不高!
http://item.szlcsc.com/82981.html |
|