查看:
5384
|
回复:
9
|
第一次设计原理图,请大家帮忙看看
|
|||
土著大黄蜂
4
主题
12
回复 |
发表于2018-03-23 17:02:06
|
只看该作者
1#
电梯直达
|
|||
Xuedong
2
主题
68
回复 |
发表于2018-03-23 17:20:26
|
只看该作者
2#
别的没看出来什么,就是原理图是1N4148,BOM是M7,1N4148封装基本上就DO-35,SOD-123,SOD-323封装的多,你M7是DO-214,如果按1N4148设计的封装,恐怕封装小,元件大,会贴不上。
|
|||
土著大黄蜂
4
主题
12
回复 |
发表于2018-03-23 20:07:02
|
只看该作者
3#
感谢,就怕出这样的问题! 对封装啥的没概念,我研究研究!就是指是什么安装形式的呗?! 另外PCB原理图还生成的不对呢! 我想问,我是不是应该先买这些元件!然后再立创的PCB下单,PCB制版时会用到我这些选购的元件!那立创能替我选元件么?买这些零散的元件和PCB版能一步完成么? |
|||
David
1
主题
3
回复 |
发表于2018-03-24 11:03:55
|
只看该作者
4#
接地GND那里不对吧,只接了一个地
|
|||
立创工作人员
【官方工作人员】
1
主题
174
回复 |
发表于2018-03-24 13:50:35
|
只看该作者
5#
虽然看不懂,但是加油哦!
;
|
|||
southsun
8
主题
30
回复 |
发表于2018-03-24 18:52:47
|
只看该作者
6#
你SW1的1、3脚想干什么啊? C9并联到发光管有什么想法吗? D1你是想掉电后尽快放电,但是你看看U1里面是不是有保护用的等效二极管(用万用表量一下端口也可以知道)已经接到VCC了,省一个是一个啊。 还有你U1的6、18、28P怎么都不接GND啊? 再就是0603 22p的电容有必要200V的吗?直插电容10uF/400V从哪里抄来的啊?BOM表重新看哦。 |
|||
土著大黄蜂
4
主题
12
回复 |
发表于2018-03-28 20:18:16
|
只看该作者
7#
原理图都是从网上抄来的,一个元件都不敢改!受教了,我琢磨琢磨,您说的都有道理呀! bom表是自己选的,不懂参数,可以说瞎选的! 谢谢您认真仔细的回答问题,再次表示感谢!!! |
|||
土著大黄蜂
4
主题
12
回复 |
发表于2018-03-28 20:38:02
|
只看该作者
8#
感谢!
|
|||
xcl123
0
主题
10
回复 |
发表于2018-04-19 13:32:58
|
只看该作者
9#
继电器为什么要选双刀的
|
|||
土著大黄蜂
4
主题
12
回复 |
发表于2018-04-27 13:37:25
|
只看该作者
10#
感谢,我改改,确实有问题,抄的
|
|