查看:
4434
|
回复:
5
|
电气层放文字要注意了,这样情况很危险!
|
southsun
8
主题
30
回复 |
发表于2018-04-05 17:32:32
|
只看该作者
1#
电梯直达
立创交付的PCB遇到这种情况,以前没遇到过
文字是放在电气层,铺地时字体字号都正常,与其它都不接触,加工出来后成了上图那样。 我分析原因在于原来的字形是真字形,立创加工时没有启用造成字符变大并且乱码(上图右上圈里是中文),变大的字体极可能造成短路。 各位千万小心哦! 使用真字形并不是必须的,但是立创库使用了全角的“Ω”和+-%为了不乱码采用了它,而全角的字体大小与半角的差别太大容易出问题。 这次问题直接出在高版本导出到低版本时字形改变造成,间接出在创制版前检查人员没有注意一点字符乱码和大小问题(我若是第一个也最好是最后一个吧)。 这里也建议立创元件参数规范能改一下,回避全角字符为好,即便是不用100(10欧姆)的倍率形式,也可采用10R,5R1,10K,3u3这些形式。 |
John
6
主题
276
回复 |
发表于2018-04-05 20:31:26
|
只看该作者
2#
不出GERBER?
HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G
|
萧规曹随
6
主题
328
回复 |
发表于2018-04-05 20:42:07
|
只看该作者
3#
出GERBER;出GERBER;出GERBER,
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
|
Jason
12
主题
191
回复 |
发表于2018-04-08 09:02:58
|
只看该作者
4#
Gerber包治百病,谢谢。 天天在版上看到各种这个那个的,大部分都是出Gerber可解决的。 |
southsun
8
主题
30
回复 |
发表于2018-04-08 23:21:45
|
只看该作者
5#
Gerber是好,麻烦点,把工作量留给自己而已,简单的东西基本没必要用Gerber。 而且AD14内嵌的CAM有缺陷难用啊,看看下面箭头处TOP层的红线在哪里去了?其它脚都有的。分明有错误。
再看分层的却是正确的。 不得不每层仔细看。这和在AD中分层看差不多了。还有我这个版本缩放滚轮基本不敢用。 AD18的内嵌CAM也有这种情况: 并且编辑器还没有用熟悉。简单的就注意点字形问题直接提交.PCBDOC,复杂和成本高的就Gerber吧。 谢谢各位关心了,拜拜! |
Wattle0Hua
6
主题
110
回复 |
发表于2018-04-10 10:39:13
|
只看该作者
6#
果断Gerber啊 单层查看没问题就没问题,多层看有问题一般都是是显示问题 实在觉得有问题打印出pdf放大仔细看 本来Gerber这玩意的检查的时候就是一层一层来的 我周围的不管用的AD、馒头还是阿里狗,全是出Gerber发板厂的 Gerber是最稳妥的,最能保留设计原味的 |
|