查看:
18476
回复: 24 |
贴片电容漏电问题
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2018-04-24 12:06:30
|
只看该作者
1#
电梯直达
现象:一款电池供电的产品,用到“贴片电容/22uF(226) ±20% 16V 编带”,用的是商城商品编号C129302,现客户反馈有2个产品的电池用不到1个月,将返回品逐个分离找原因,最终确定在这颗22uF的电容上,拆下来,万用表的电阻档能测得1K+的阻值; 疑问: 1、是什么原因呢?商城物料有问题吗? 2、这个C129302,22uF不能用在电池供电的设备上吗?那其他的贴片电容呢?都是瓷片电容,如1uF、100nF、10nF的呢? 3、有什么措施?以后该怎么避免此问题的发生? 仰望高手们解救 |
|||
无锡粽子
16
主题
197
回复 |
发表于2018-04-24 12:50:25
|
只看该作者
2#
马克,坐等专家 MUN5214T1G,进多了13盘,清仓价出,朋友帮帮忙 http://item.szlcsc.com/188094.html
|
|||
Jason
12
主题
191
回复 |
发表于2018-04-24 12:55:50
|
只看该作者
3#
你这个mlcc应该是已经失效了
|
|||
CatCaptain
20
主题
76
回复 |
发表于2018-04-24 14:41:30
|
只看该作者
4#
用显微镜或者放大镜看看,电容是不是有裂纹。。。。 |
|||
我是肥肥徐
1
主题
29
回复 |
发表于2018-04-24 15:30:47
|
只看该作者
5#
一般来说,这都是因为机械应力导致的MLCC开裂,部分可在外观看到裂纹,部分裂纹在内部。尤其是大容量的MLCC,叠层间距本身就比较小,特别容易造成开裂。 先查找可能导致MLCC失效的原因,比如PCB安装时的翘曲,外力挤压,手工焊接导致的热应力,超声波焊接,高频振动等等 |
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2018-04-24 17:21:58
|
只看该作者
6#
非常感谢;正在逐步排查;
|
|||
YeeRay
7
主题
215
回复 |
发表于2018-04-26 09:12:13
|
只看该作者
7#
这种大容量的贴片陶瓷电容比较容易发生漏电,板子可以贴上来看看,是不是因为在板边,分板时造成的,或者就是时间太久了,电容失效,原因很多的。。。
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2018-04-26 14:33:44
|
只看该作者
8#
确实跟分板时的应力有关系,需要做个小夹具,分散这个应力;
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2018-04-26 14:42:47
|
只看该作者
9#
很想知道这种问题的不良率是多少? 一共焊接加工了几个?
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2018-05-01 14:11:52
|
只看该作者
10#
累计出货了1000套+,都是贴片厂直接加工的,送料都是整盘的;目前反馈有3个设备有此问题,其中1个设备已经发回,并确定问题点;另两个设备正督促客户寄回,再做分析;(先把替换品寄过去,再由客户返回来;) 这3个设备应该是最近同一批次的; |
|||
蓝色水君
0
主题
3
回复 |
发表于2019-03-13 15:33:51
|
只看该作者
13#
问题是否已经解决,我也碰到同意的问题
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2019-03-14 09:03:58
|
只看该作者
14#
呵呵,已经把分板的因素去掉,还是能发现千分之几概率的PCBA出现此问题;目前做的测试夹具,把静态电流测试做进去,可以稍作筛选;
|
|||
蓝色水君
0
主题
3
回复 |
发表于2019-03-18 16:24:35
|
只看该作者
15#
我们做的是RF产品,分板、静电、该做的都做了。装电池前,都先测过功耗。但是到了成品这在仓库放置一段时间后,依旧还是发现很多功耗大的。10uA-10mA不等 对电容进行分析,存在裂纹。不知道是不是物料的问题,物料基本都是用村田的 |
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2019-03-19 11:38:28
|
只看该作者
16#
你留意下,是固定的那几个规格的电容呢?还是随机性的电容;我的产品上,都是固定的那个规格电容出问题,是大容量的瓷片电容;小容量的瓷片电容,还没发现此漏电现象;钽电容就更稳定些;
|
|||
老顽石123456
0
主题
1
回复 |
发表于2020-03-21 09:29:29
|
只看该作者
17#
你好 请问楼主的问题解决了吗? 我们公司也遇见类似的问题,但损坏的比例比你的大,目前验证已经有一些眉目了,大概知道一些问题会影响到电容损坏,但是不能确定,可不可以留个联系方式,大家共同探讨一下。QQ号504828783
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2021-03-10 21:28:20
|
只看该作者
18#
MLCC的这个漏电问题非常坑爹。之前有款电池供电产品遇到完全相同的问题,拆下来有k级别的电阻,导致待机电流偏大。 之前有只iPhone,漏电流43mA,排除了一圈以后只能锁定到MLCC电容漏电上。 目前用着的手机,同型号,飞行模式待机电流分别为18mA,20mA,28mA,差异就在漏电流的MLCC数量了,完全就是撞大运。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
久天科技
0
主题
1
回复 |
发表于2021-06-21 11:37:17
|
只看该作者
19#
你好,你的电容漏电问题最后解决了吗?我也遇到类似情况,通电一周后,出现几十到几百uA的漏电。105的0603瓷片电容
|
|||
花好月圆
2
主题
81
回复 |
发表于2021-06-21 14:10:23
|
只看该作者
20#
既然 楼主说 换钽电容 可以解决问题 为啥你们不试一下? 钽电容比瓷片电容贵 贵有贵的道理吧。
|
|||
minihang
1
主题
48
回复 |
发表于2021-06-23 15:33:39
|
只看该作者
21#
新人来学习了
|
|||
风雷刹那
0
主题
1
回复 |
发表于2021-08-28 19:35:52
|
只看该作者
22#
换成钽电容吧
|
|||
哆啦澳门
0
主题
1
回复 |
发表于2022-07-19 08:34:20
|
只看该作者
23#
我也遇到,产品出去1年左右时间 是不是偶尔几个电容漏电 严重的短路。找立创没啥解释,都是网上能搜到的答案。 要查清这问题非常艰难。
|
|||
东方芯愿
0
主题
1
回复 |
发表于2022-07-28 16:10:56
|
只看该作者
24#
我公司也出现大批量的电容漏电,而且是多款产品同时出现问题。楼主解决了没呢。
|
|||
吾辈当自强
0
主题
8
回复 |
发表于2022-10-15 14:35:47
|
只看该作者
25#
大佬,电容有需求?
|
|