查看:
4460
|
回复:
17
|
大家推荐一个同步降压DCDC,输入4.5V到20V,电流大于2A,外围器件简单,价格在1元...
|
|||
龙卷风
2
主题
24
回复 |
发表于2017-01-10 09:55:45
|
只看该作者
1#
电梯直达
大家推荐一个同步降压DCDC,输入4.5V到20V,电流大于2A,外围器件简单,价格在1元左右的芯片?
|
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2017-01-10 10:21:46
|
只看该作者
2#
去MPS或者TI的选型手册找找,MP1470很便宜,电流有2A,但是输入最高只有16V。
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-01-10 11:56:08
|
只看该作者
3#
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-01-10 13:57:11
|
只看该作者
4#
|
|||
龙卷风
2
主题
24
回复 |
发表于2017-01-10 15:16:51
|
只看该作者
5#
足2A吗,会不会发热?
|
|||
龙卷风
2
主题
24
回复 |
发表于2017-01-10 15:18:57
|
只看该作者
6#
以前用AOZ1016.也是2A,但实际情况下,2A发热严重
|
|||
龙卷风
2
主题
24
回复 |
发表于2017-01-10 15:20:40
|
只看该作者
7#
SGM6130YPS8G 这个片子里后面续流二极管B340A要不要加,好多片子都有,有的说要加,有的说不要加
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-01-10 16:42:56
|
只看该作者
8#
发热那是必须的啊,功率器件哪有不发热的,只要保证温度在一个范围以下就可以了。 续流二极管的问题: 如果芯片不是同步整流芯片,那么二极管必须要加; 如果芯片是同步整流芯片(内部有下管),一般不需要加,但是有些厂家认为加了续流二极管之后效率会有提升,这个时候按照你对效率的要求和厂家的建议来。 |
|||
龙卷风
2
主题
24
回复 |
发表于2017-01-10 16:57:14
|
只看该作者
9#
客户认为发热是不行的,你的东西是有问题的
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-01-10 17:05:50
|
只看该作者
10#
总要量化的,到底允许温升是多少?客户要给出个值。 电视机,手机,哪个电子产品不发热? |
|||
龙卷风
2
主题
24
回复 |
发表于2017-01-10 17:19:11
|
只看该作者
11#
应该手可以摸,感觉不烫手为准
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-01-10 17:28:52
|
只看该作者
12#
手摸很不靠谱,每个人对热的感觉不一样。
|
|||
龙卷风
2
主题
24
回复 |
发表于2017-01-10 20:47:01
|
只看该作者
13#
目前只能已客户的要求为准了,请大家推荐下
|
|||
我爱单片机
0
主题
34
回复 |
发表于2017-01-17 09:08:29
|
只看该作者
15#
楼主的客户既然是这样要求,那么楼主就必须把2A的指标放大到3A甚至4A,否则满负荷额定电流下的电源板温度肯定会超过你客户的这种随意性很大的主观要求的。
|
|||
广州冠图模块电源
0
主题
54
回复 |
发表于2017-01-17 10:52:41
|
只看该作者
16#
支持
为电子设计保驾护航,找优质的模块电源供应商-广州冠图电子:
https://shop112671822.taobao.com
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2018-01-25 14:39:24
|
只看该作者
17#
如果把输入电压和输出功率放松一些可以有很多选择, 可以用MP1470,MP2359与MP2451来实现。 先上一张MPS经典热销产品MP1470的典型应用图,可以轻松实现12V转3.3V/2A:
q3397226930
|
|