查看:
20937
回复: 21 |
如何通过光纤传输电能或者说发电?
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-02-10 11:59:25
|
只看该作者
1#
电梯直达
1870年的一天,英国物理学家廷德尔到皇家学会的演讲厅讲光的全反射原理,他做了一个简单的实验:在装满水的木桶上钻个孔,然后用灯从桶上边把水照亮。 结果使观众们大吃一惊。人们看到,放光的水从水桶的小孔里流了出来,水流弯曲,光线也跟着弯曲,光居然被弯弯曲曲的水俘获了。 众所周知,光纤主要是用来进行通信、数据交换的,但如果也能传输电能,给那些超低功耗的芯片或传感器做能源供应, 那相当于起到“通信+电源”的双功能,那应用场景也相当广泛了。 有这方面研究的大牛吗? |
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2017-02-10 13:48:33
|
只看该作者
2#
电池或者终端发电(太阳能、风能、温差、流体等)的可能更靠谱些
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-02-10 14:15:53
|
只看该作者
3#
太阳能、风能、温差、流体等,这些能量的来源都不稳定,但光纤传输过来的光能量很稳定。。 或许需要一个高效率的光能电池。
|
|||
fiber114
5
主题
19
回复 |
发表于2017-02-13 19:12:42
|
只看该作者
4#
光能转电能啊,但是没意义。一点没可研究的价值。
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-02-13 20:53:42
|
只看该作者
5#
你是传输信号顺便带上电能,还是目的就是通过光来传输电能? 如果是纯粹为了传输电能,是不是用铜线代替好些。 如果是传输信号,顺便贪各方便提供电能给终端用,貌似能量不够吧,再说终端一般都有它自己的能源供应。 这样看,,,,,就兴趣不大了。 SMT从业员,需要可联系。
|
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2017-02-13 23:27:16
|
只看该作者
6#
你知道光纤接收端的光能有多少吗?
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-13 23:58:55
|
只看该作者
7#
楼主的意思是“通信+电源”的双功能,那应该是前者。 通过光纤,应用于IOT物联网数据采集终端,实现免供电。
|
|||
流浪的猫
0
主题
94
回复 |
发表于2017-03-01 11:36:48
|
只看该作者
8#
电光转换效率 好像10% 激光不清楚 光电好像14% 结果10%*14%=0.014=1.4% 还要大功率传输设备 确实不如两根铜线
|
|||
苯甲酰芽子碱
4
主题
18
回复 |
发表于2017-03-02 19:02:19
|
只看该作者
9#
光缆里卷电线 海底光缆就这么干的
|
|||
差个红包
0
主题
21
回复 |
发表于2017-03-07 17:31:33
|
只看该作者
10#
还不如研究无线传送能量
|
|||
随风随智
0
主题
11
回复 |
发表于2017-04-06 13:07:15
|
只看该作者
11#
跟我的想法一样。我也想这么做。目前还没有想到好办法。 有哪位大牛研究过吗? |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-04-06 13:49:56
|
只看该作者
12#
估计还得等待光电转换效率的大幅度提高,比如太阳能电池技术。 初步目前,对速率要求不过的应用场景,可以考虑用高能量的激光通过光纤传输,接收端的电源,采用能量收集IC芯片完成。 |
|||
Xujf
0
主题
1
回复 |
发表于2017-06-26 15:14:54
|
只看该作者
13#
这技术见有应用,具体公司忘记了。光电池效率45%,使用激光+光纤对摄像头进行供电,同时利用光纤进行数据传输。可以在网上查下,光电池也有卖,似乎很贵。
|
|||
wangshujun
9
主题
35
回复 |
发表于2017-07-10 12:01:03
|
只看该作者
14#
单根功率光纤的光功率8年前是8kw最大,光电池转化率最大应该是45%左右(砷化镓多层阱的数据),有一定的可行性,但是成本效益恐怕是很难看得
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-07-10 16:17:55
|
只看该作者
15#
8KW 太大了,当然成本会很贵。 这种应用场合,还是IOT 低功耗应用的较合多,较合适。 比如一个学校,通过光纤网把一个个监控点(宿舍的烟雾探测、预警)“串起来”。 |
|||
wangshujun
9
主题
35
回复 |
发表于2017-07-18 09:32:47
|
只看该作者
16#
8kw的是专用的功率光纤,价格非常高的,常规的通信光纤,能传输1w的功率就不错了,按照现在的总体实用技术能量转化率不会超过2%,比较可能是小于1%的,还远远达不到使用价值 监控类的使用光电混合缆,或者同轴电源复用也能支撑2000米左右的传输距离的 |
|||
无名小卒
0
主题
1
回复 |
发表于2018-03-08 10:38:20
|
只看该作者
17#
只要有对普通微弱可见光能产生极强光电效应的化合物做出来并实现大于70%的转换效率,那就是不得了的事了,足以得10个诺贝尔奖
|
|||
FOCUS电路设计
3
主题
152
回复 |
发表于2018-03-08 13:33:00
|
只看该作者
18#
POE啊,网络传输,网络传电~~~满足LZ的通信+供电;刚好做了一个这样的项目
|
|||
李001
0
主题
1
回复 |
发表于2019-09-29 16:15:40
|
只看该作者
19#
该设想是有商品价值的,在高压电或超高压电领域就有用.
|
|||
天牙海脚
1
主题
10
回复 |
发表于2020-04-27 16:13:25
|
只看该作者
20#
这个板块哪来这么多小学生
|
|||
天饰太阳能
0
主题
5
回复 |
发表于2020-05-27 11:34:25
|
只看该作者
21#
功能肯定是有办法实现的,只是成本一点优势没有,所以目前没有研究的价值
中山市天饰照明科技有限公司专业生产一体化,分体式太阳能路灯(庭院灯)。全系列采用MPPT充电控制器,充电效率比普通产品高30%以上,节省太阳能板功率,从而产品的性价比更高。
|
|||
刘宇twt
18
主题
33
回复 |
发表于2020-06-01 15:28:54
|
只看该作者
22#
等光电转换效率到85的时候差不多就可以了
|
|