查看:
6331
|
回复:
4
|
谁能推荐一个产生正弦波的芯片,需要50KHz
|
|||
CatCaptain
20
主题
76
回复 |
发表于2017-03-02 10:51:33
|
只看该作者
1#
电梯直达
需要产生一个高精度的50KHz的正弦波。用FPGA+高速DA可以实现,只是这个高速12位DA比较贵。 有没有专门的芯片可以实现? |
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-03-02 10:55:48
|
只看该作者
2#
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-03-02 11:41:15
|
只看该作者
3#
不知道楼主需要的高精度,有哪些具体指标? 直接用高速M0的ARM,比如GD32F1304P6(3元不到),采用PWM+多级RC滤波,或许就可以满足。 |
|||
CatCaptain
20
主题
76
回复 |
发表于2017-03-02 13:44:48
|
只看该作者
4#
频率要准,至少达到通用晶振的精度,20ppm 幅值要稳,达到基准源的要求,比如0.5%,温飘30ppm以内 谐波要低,高次谐波低于0.1% 用F0出方波,加RC滤波,估计幅值和谐波比较难满足。 |
|||
CatCaptain
20
主题
76
回复 |
发表于2017-03-02 13:47:28
|
只看该作者
5#
这个芯片貌似有希望。频率是可以很稳的,只是它内部的DA是10位的,内部的基准源误差有点大。我准备试试。 可这个芯片,立创商城又是没货,只能别处找找。 |
|