查看:
15983
回复: 22 |
7805后面的5V,可以用耐压6.3V的钽电容吗
|
|||
Dinva
12
主题
105
回复 |
发表于2017-03-11 13:30:17
|
只看该作者
1#
电梯直达
7805后面的5V,可以用耐压6.3V的钽电容吗
|
|||
电子发烧客
2
主题
83
回复 |
发表于2017-03-11 13:43:07
|
只看该作者
2#
最好不要这样用,我觉得降额幅度为1/2到1/3比较好。
|
|||
Dinva
12
主题
105
回复 |
发表于2017-03-11 13:55:27
|
只看该作者
3#
余量26%,7805后的5Ⅴ很稳定的,一般不超过5.1Ⅴ
|
|||
xingjia
0
主题
1
回复 |
发表于2017-03-11 14:13:54
|
只看该作者
4#
可以的,7805输出在4.85到5.15V之间
|
|||
直觉
7
主题
151
回复 |
发表于2017-03-11 15:28:50
|
只看该作者
5#
可以 有7805在前面 放心
|
|||
Dinva
12
主题
105
回复 |
发表于2017-03-11 21:36:21
|
只看该作者
6#
谢谢您们!
|
|||
好大的风2008
1
主题
83
回复 |
发表于2017-03-11 23:49:44
|
只看该作者
7#
0402的10uF贴片陶瓷电容的耐压大多是6.3v,这个我用了很多在USB的5V电源上,目前还没有遇到什么问题。
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-03-12 00:54:25
|
只看该作者
8#
标称电压6.3V ,意思是,一般温度条件下,6.3V以下使用安全,大厂的料一般有点余量,它要保证自己的产品,在客户稳定电压补超过6.3V以下使用是安全的,如果不是,这个耐压就没意义了。 但是钽电容,我见过很多客户,使用了打磨翻新的,这个,,,,,你懂的。 SMT从业员,需要可联系。
|
|||
Dinva
12
主题
105
回复 |
发表于2017-03-12 08:29:22
|
只看该作者
9#
谢谢!
|
|||
Dinva
12
主题
105
回复 |
发表于2017-03-12 08:29:40
|
只看该作者
10#
|
|||
Jason
12
主题
191
回复 |
发表于2017-03-13 08:44:34
|
只看该作者
11#
MLCC和钽电容是一回事嘛 |
|||
佛山欧豆豆
6
主题
56
回复 |
发表于2017-03-13 08:55:57
|
只看该作者
12#
钽电容最好不要, 电解或者陶瓷可以,钽电容太脆弱
欧豆豆 欧豆豆 欧豆豆
|
|||
立创工程小李
5
主题
110
回复 |
发表于2017-03-13 09:13:54
|
只看该作者
13#
设计要留有余量才好
|
|||
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2017-03-13 09:49:40
|
只看该作者
14#
不烧不死心啊
|
|||
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2017-03-13 10:00:13
|
只看该作者
15#
最好不要这样,钽电容比较容易着火的。 MLCC最好也留足余量。 除非你做的那种产品只用几个月,对成本非常高的 |
|||
ER
0
主题
14
回复 |
发表于2017-03-13 11:53:59
|
只看该作者
16#
5V用6.3V的MLCC勉强可以。如果用钽电容,会有问题,就看烧多少。 |
|||
SpikeDwan
0
主题
22
回复 |
发表于2017-03-13 13:50:32
|
只看该作者
17#
钽电容强烈建议二倍电压值
|
|||
立创工程周工
15
主题
60
回复 |
发表于2017-03-13 18:16:09
|
只看该作者
18#
这个分钽电容的材质吧,如果是AVX的TAJ系列钽电容,建议还是二倍以上电压使用。 |
|||
到处荡荡
1
主题
174
回复 |
发表于2017-03-16 20:14:51
|
只看该作者
19#
明确的告诉你:不行! 到大点公司这样去设计会被屌的! |
|||
3C蚂蚁
0
主题
9
回复 |
发表于2017-03-16 20:45:12
|
只看该作者
20#
钽电容的耐压 比较稳定 正品78L05后面可放心使用 可见品胜的USB电源适配器中 电解电容需要至少10V耐压
|
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-03-17 13:00:08
|
只看该作者
21#
一般而言,有78L05在前面保驾,用6.3V的钽电容,不会有任何问题。钽电容这个东西说好也不好,因为它对于过压、瞬态等抵抗力极差(记住是极差)!个人建议,能不用它就尽可能避免用它,我搞开发10多年,是能尽量避免用它就避免用它,再说,它那么贵,假货又多,更应该避免用它!一些初级的开发者,把钽电容做补药,迷信其功效,是极端错误的!99%的情况下可以不必要用钽电容!
|
|||
江湖小虾米
1
主题
18
回复 |
发表于2017-03-17 15:05:24
|
只看该作者
22#
课本上有讲到的理论数据是1.414倍!!!而现实应该中都会选择2倍!!! |
|||
西点
2
主题
49
回复 |
发表于2017-06-23 11:42:17
|
只看该作者
23#
楼主你敢用就试试,到时候爆电容的场面一定好壮观!
|
|