查看:
25669
回复: 23 |
APT32F003触摸按键32位MCU,引脚兼容STM8S003,大存储器2KB RAM,...
|
|||
LuckyCloud
1
主题
18
回复 |
发表于2018-06-24 08:42:39
|
只看该作者
1#
电梯直达
APT32F003触摸按键32位MCU,引脚兼容STM8S003,大存储器2KB RAM,36KB Flash。 采购连接:https://item.szlcsc.com/242019.html
引脚分配:
官方连接:http://www.aptchip.com/Article/Equipment.aspx?cid=67&nid=25
APT32F003 优势如下:(32位,超低功耗,大内存,电容式触控按键,引脚兼容STM8S003, N76E003AT20)
概述: APT32F000是一个低成本,高性能的系列单片机系列,使用了C-Sky Microsystems Co., Ltd开发的32位单片机核。 APT32F000系列单片机面向的应用为家电以及便携设备等。
APT32F003 单片机集成了中天微系统开发的32位RISC内核,最高工作频率20MHz,内嵌FLASH和SRAM存储器(最大36KB FLASH,2KB SRAM),芯片提供多种丰富的外设和IO口。全系统产品提供的通讯接口包括I2C,UART,内嵌的12位ADC可以支持最大14路AD采样输入,提供4个16位的TIMER和1个32位的TIMER,其中4个TIMER可以支持PWM功能。
APT32F003 提供一种20脚封装形式,工作电压为2.4~5.5V,支持多种工作模式以实现不同要求下的功耗需求。这些丰富的特性使得APT32F003单片机非常适合应用于小型控制应用,人机接口,手持设备等。
APT32F003F6P6 介绍
APT32F003是一个低成本,高性能的系列单片机系列,使用了C-Sky Microsystems Co., Ltd开发的32位单片机核。 APT32F000系列单片机面向的应用为家电以及便携设备等。 具有多通道电容式触控引脚。 APT 32位嵌入式MCU系列芯片使用了C-Sky Microsystems Co., Ltd开发的32位单片机核,内置32X32乘法器,实现高运算效率,相较于8位,32位MCU每MHz的指令执行速度可以提高2-40倍,一条32位指令替代多条8位指令组合;高能源效率:结合32位强大内核,可以更快地完成任务,返回睡眠模式,睡眠模式功耗小于1uA,芯片低功耗工作模式可灵活设定; 更强大丰富的资源选择:32位架构,寄存器、计数器、存储器、PWM等32位位宽,可容纳更大的操作数范围;32位的寻址空间,内存地址无需再进行分页而直接访问,内置8/16/32K/64K Flash Memory ,4K Data Flash ,2K-6K RAM,Flash支持ISP更新,保护及保护大小可配置,专用的编程接口支持快速批量生产编程,多重加密机制可保证用户原代码及数据安全。 应用上通过芯片资源各种设置提供各种细分功能,满足不同情况下的设计需求,支持12位ADC、硬件Touch、LEDdriver、OPA、CMP、增强型PWM等功能;可升级的复杂应用:32位开发注重C代码,而非装置本身,减少了开发调试时间,并且可以更快地移植到新的设备;基于APT 32位库函数的开发能大量缩短项目开发时间;精简的指令集采用相同格式及指令周期,使得跨越到32位开发平台更加平滑顺利。 爱普特32位微控制器充分体现了高性能、高能效和设计灵活等特性之完美结合,广泛应用于家用电器、智能硬件、消费电子、安防工控等领域。 |
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2018-06-24 09:07:54
|
只看该作者
2#
价格好吸引人啊,不到2元,性能这么强啊。还引脚兼容STM8S003,可以直接代替现在板子上的芯片试试。
|
|||
LuckyCloud
1
主题
18
回复 |
发表于2018-06-24 09:14:25
|
只看该作者
3#
APT32F003是一个低成本,高性能的系列单片机系列,感人的价格 !
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2018-06-24 09:38:46
|
只看该作者
4#
32位的,价格不到2元,还带触摸控制按键,还低功耗,这还让8位的51单片机怎么活啊!?
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2018-06-24 10:27:14
|
只看该作者
5#
性价比很高,什么时间能有货? 想买点试试。
|
|||
HelloWord
0
主题
6
回复 |
发表于2018-06-24 17:47:23
|
只看该作者
6#
一人分饰多角,对白设计有趣,精彩
|
|||
LuckyCloud
1
主题
18
回复 |
发表于2018-06-27 06:42:35
|
只看该作者
7#
|
|||
LuckyCloud
1
主题
18
回复 |
发表于2018-06-27 06:44:48
|
只看该作者
8#
|
|||
LuckyCloud
1
主题
18
回复 |
发表于2018-06-27 06:53:50
|
只看该作者
9#
|
|||
LuckyCloud
1
主题
18
回复 |
发表于2018-07-01 12:50:28
|
只看该作者
10#
|
|||
LuckyCloud
1
主题
18
回复 |
发表于2018-07-01 17:43:22
|
只看该作者
11#
CPU内核是马云 阿里巴巴旗下的中天微的CK802,特点是高效节能,相当于ARM Cortex-M0+,出货量超过一亿,稳定性很好,中兴的朱雀NB-IOT都在用它。 CK802内核,性能更强,功耗更低,是32位的。 使用国产高能效内核更安全。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-07-04 07:19:56
|
只看该作者
12#
性价比很高,32位处理器,考虑用来升级换掉原先的少引脚的STM32F103,Stm8S003
|
|||
LuckyCloud
1
主题
18
回复 |
发表于2018-07-05 06:15:05
|
只看该作者
13#
32位超低功耗,功耗接近STM32L031,适合电池供电的应用场合, 自带电容触摸按键引脚,电容按键使用简单方便,是原厂的特色的地方, LED驱动4*8, 超大存储器 2KB SRAM,36KB Flash,2.4-5.5V供电。 例程丰富
|
|||
LuckyCloud
1
主题
18
回复 |
发表于2018-07-05 06:24:17
|
只看该作者
14#
32位的高性能控制器,超低功耗(休眠<1uH),宽供电电压2.4-5.5V,适合单节Li锂电池供电,功耗接近STM32L031,STM32L051,STM32L053,STM32L071RBT6,特别适合电池供电的场合。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-07-06 06:13:50
|
只看该作者
15#
你好,有开发板吗?这样方便。 仿真器或烧写的工具型号?
|
|||
物联网应用
0
主题
5
回复 |
发表于2018-07-06 17:31:39
|
只看该作者
16#
中天微用了6年时间付运了7亿颗C-SKY-inside的芯片,成功的项目做到了100个以上。 “其中6亿颗是近3年时间内实现的。“中天微系统有限公司副总经理陈昊透露,“从现在手头订单和合同来看,2020我们会过8亿-10亿,每年翻三倍到四倍的成长,逐渐得到市场的认可。” 由于是以IP形式交付,编辑认为实际的付运量其实还要远超这个规模。 在近日《2018中国(深圳)集成电路创新应用高峰论坛》上,中天微系统发布了两款针对AIoT的CPU内核。 AIoT应用场景的分化:轻量级与高性能 在论坛上,中天微系统有限公司CPU设计高级经理陈志坚介绍了这两款产品:CK805和CK860。 其中,CK805定位轻量级的AI实现,提供各类神经网络模型支持与软件算法参考模型。 “现在很多蓝牙音箱的处理器都是由其他用途处理器改过来的,比如非常成功的天猫精灵中用到的MT8516用到的是ARM A35,从功耗或者成本方面都不是最佳的选择,要不是互联网厂商大量的补贴,这样的性价比是没法存活下去的。“陈志坚指出。 CK805低功耗低成本,可以实现本地语音识别并能联通云端,进行更多语义识别,可被广泛应用在智能家电,智能音箱,智能车载,智能耳机等各类热门应用。 其中FFT性能在256点32位复数FFT计算测试结果如下: 定位高性能的CK860,是承载AI加速性能的多核处理器,1~4 同构多核可定制。支持人工智能边沿计算,可使高清视频数据在传输带宽、 服务器接入和计算的负载大幅下降。 陈志坚指出,这款产品已进入监控、高清机顶盒、以及军工产品的design in。 CK860专为AI算法及DSP优化指令集,同样拥有128位SIMD计算引擎,性能则可以达到50 GOPS,与上一代CK810相比,性能提升超过40%。据称,这一架构已应用于浙江大华智能监控设备中。 除了成本与性能,在安全方面也表现优异,是目前国内唯一一家可以提供抗物理攻击技术的处理器。且获得了EAL4+、银联芯片安全验证、国密二级、FIPS等各项金融级别的安全认证。 “市面上是静态签名的技术,我们做到的是动态签名。这是其他竞争对手所没有的。”陈志坚指出。 据陈志坚透露,在本土前十大芯片厂商中,已经有四家采用了中天微的内核,还有两家已列入公司下一阶段的目标。本次这两款产品在推出前就已经得到几家厂商的的试用,未来通过阿里强大的技术平台和生态系统整合能力,国产自主CPU内核的大规模商用值得期待。 国产内核很厉害啊,在ST论坛上看到的。 |
|||
無證電工
0
主题
1
回复 |
发表于2018-07-08 08:30:16
|
只看该作者
17#
请问楼主,芯片供货是否稳定,调试工具哪里获得?
|
|||
LuckyCloud
1
主题
18
回复 |
发表于2018-07-08 11:56:12
|
只看该作者
18#
你好,这个系列芯片已经稳定量产两年了 供货周期短,2016年就出来了,特色是电容触摸按键,还有2.4-5.5V宽电压供电,存储器大,32位的内核,开发软件平台类似与arm Keil MDK,,开放板带仿真器有的,价格优惠,你需要吗?需要就申请上架。 CK802内核是阿里巴巴的中天微在主推的内核,很强大,安全性极高,比arm内核更安全。
|
|||
蓝蓝的恋
1
主题
19
回复 |
发表于2018-07-12 11:14:32
|
只看该作者
19#
单买芯片不能用啊,还是搞几个开发板或者下载器吧
|
|||
精确精密精妙
11
主题
14
回复 |
发表于2018-07-20 10:04:57
|
只看该作者
20#
各种国产单片机,做做玩具啊小东西还是可以的
|
|||
ww11
0
主题
4
回复 |
发表于2020-04-16 18:58:12
|
只看该作者
21#
刚毕业那会就接触APT32F101,在一家做养猪设备做,后来又用的APT32F172.手头上还要仿真器和烧录器
|
|||
ww11
0
主题
4
回复 |
发表于2020-04-16 18:58:13
|
只看该作者
22#
刚毕业那会就接触APT32F101,在一家做养猪设备做,后来又用的APT32F172.手头上还要仿真器和烧录器
|
|||
加油努力
0
主题
2
回复 |
发表于2020-10-21 09:07:36
|
只看该作者
23#
网站都没有的? |
|||
一本道君
1
主题
252
回复 |
发表于2021-12-29 12:39:55
|
只看该作者
24#
官网链接已经404了。 |
|