查看:
1450
|
回复:
0
|
「AOC线缆」100G QSFP28 AOC有源光缆类型有哪些呢?
|
光纤模块
279
主题
0
回复 |
发表于2018-08-01 14:34:54
|
只看该作者
1#
电梯直达
大数据时代,高密度、高带宽应用越来越多,此时基于铜线的电缆系统就显得捉襟见肘。为保证传输的稳定性及灵活的应用性,用户迫切需求一种新型产品来作为高性能计算和数据中心的主要传输媒质,在这种情况之下有源光缆产品应运而生。 在光通信市场中,AOC有源光缆具有多种封装和速率,而在本文中,易天光通信给大家介绍的是100G QSFP28 AOC有源光缆。 100G AOC有源光缆的结构 简单理解,有源光缆由两个光收发器和一根光缆跳线组成,并且两端的光纤收发装置和不同长度的OM3或OM4多模光纤组成。 100G QSFP28 AOC有源光缆有哪些呢? 100G AOC有100G QSFP28 有源光缆AOC和100G QSFP28 to 4X 25G SFP28有源光缆两种类型;前者两端都是一个光模块接收器;实现一对一的传输;后者是一端是100G QSFP28接口,另一端是4个25G SFP28接口,可为客户提供100G的数据传输。 100G QSFP28 AOC有源光缆用于短距离多通道数据通信和互连应用。它在每个方向上集成了四个数据通道,带宽为100Gbps。每个通道可以使用OM3纤维或100米使用OM4纤维,以28.05Gbps的速度运行到70m。 QSFP28到4xSFP28突破性的光缆为IT专业人员提供了成本效益合并100G QSFP28和25G SFP28的互连解决方案启用了主机适配器、交换机和服务器。 我们知道,100G QSFP28光模块应用在数据中心中,但是,单是一个100G QSFP28光模块并不能实现数据的传输,在这其中,100G QSFP28光模块要和跳线的相互结合,形成100G QSFP28 AOC或者100G QSFP28 DOC才能进行数据的传输。那么,100G QSFP28光模块和跳线形成的100G QSFP28 AOC/DOC在数据连接方案中应该怎样选择?怎样才能选择高性价比的连接方案呢?可以看以下几点: 1、长距离单模光纤:≤10km 对于超长100GbE网络,例如两个建筑之间的连接,距离多达10公里,具有LC接口的QSFP28-100G-LR4光模块是IEEE定义的最佳选择,它通常和单模光纤一起使用。但现在,QSFP28LR4光模块的价格仍然很高。 2、交换机间单模光纤布线:>100m-2km 距离超过100米但小于2公里通常称为中等距离。对于大多数大型数据中心运营商来说,能够用低成本来满足中长距离的100GbE解决方案是他们的最佳选择。PSM4QSFP28和CWDM4/CLR4QSFP28光模块这两种光模块适合中长距离的100G应用。 3、交换机间多模光纤布线:5-100m 对于在交换机之间使用多模光纤的100GbE布线,有两个选项。一种是使用最适合3-20米的 QSFP28AOC有源光缆。另一个选择是使用QSFP28SR4光模块与12芯MTPOM3/OM4光纤跳线。 4、机架内布线:1-5米 QSFP28无源DAC高速线缆包括QSFP28到QSFP28DAC和QSFP28到4xSFP28DAC,它们的理想使用范围都为5m内。QSFP28DAC是替代100G光模块进行100G短距离连接的理想解决方案。如果您的100GbE网络部署在5m机架内,则QSFP28DAC无源高速线缆非常适合您。 100G网络数据连接解决方案的选择,要考虑到成本、实际需求等方面综合考虑,这样才能实现一个高性价比的100G网络数据连接解决方案。 易天光通信提供有源光缆的长度定制服务,可以满足您多样化的需求。想了解更多详细信息,欢迎持续关注! |
|