查看:
17723
回复: 20 |
继电器控制LED灯,触点粘连
|
|||
INNOVO
4
主题
13
回复 |
发表于2018-09-18 10:35:20
|
只看该作者
1#
电梯直达
各位大侠,有客户使用10A电磁继电器控制100W,220V的LED灯带,因为是容性负载,吸合几次后触点就粘连了,有没有合适的可靠的保护措施推荐一下,多谢
|
|||
zx85
0
主题
58
回复 |
发表于2018-09-18 13:01:10
|
只看该作者
2#
如果是AC 220V,建议用光耦+可控硅; 如果是直流的,非要用继电器,可以在继电器中串MOS; |
|||
INNOVO
4
主题
13
回复 |
发表于2018-09-18 13:45:48
|
只看该作者
3#
是交流220V的。现在客户控制板已经安装好了,等要验收测试了,才发现有问题,希望找到补救方法。我们也不知道他是控制LED灯,不然也不会销售给他。
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2018-09-18 15:44:24
|
只看该作者
4#
会不会是继电器质量问题?能换其他牌子试试?
SMT从业员,需要可联系。
|
|||
INNOVO
4
主题
13
回复 |
发表于2018-09-18 17:20:39
|
只看该作者
5#
宏发继电器,代理拿的货,一直使用,质量应该有保证。 打算加NTC,看看效果 |
|||
zx85
0
主题
58
回复 |
发表于2018-09-18 17:30:24
|
只看该作者
6#
是高压断开和接通的瞬间大电流拉弧,导致粘连,尤其是感性和容性负载!硬伤! 最优的方法就是光耦+可控硅; 如果还是用继电器,需要将继电器接通和断开瞬间的电流尽量拉低,继电器消弧! |
|||
redleaves
4
主题
93
回复 |
发表于2018-09-19 21:48:33
|
只看该作者
7#
加一级有灭弧功能的接触器
|
|||
江湖小虾米
1
主题
18
回复 |
发表于2018-09-20 14:10:05
|
只看该作者
8#
引入消弧电路 |
|||
INNOVO
4
主题
13
回复 |
发表于2018-09-25 11:40:15
|
只看该作者
9#
加了NTC,解决!谢谢各位。
|
|||
llan
1
主题
4
回复 |
发表于2018-10-08 22:06:24
|
只看该作者
10#
怎么加了NTC,能不能分享一下经验??
|
|||
自由自在0755
0
主题
3
回复 |
发表于2018-10-09 11:25:22
|
只看该作者
11#
加NTC应该是利用低温时的高阻值限制继电器吸合时的电流,从而保护继电器触点。
|
|||
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2018-10-16 22:13:09
|
只看该作者
12#
串个电感比NTC好
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
|||
雕神机电
0
主题
61
回复 |
发表于2018-10-23 16:35:01
|
只看该作者
13#
不可以用固态继电器么,便宜又好用
QQ:124648643微信手机17712329202淘宝网址https://shop112533270.taobao.com灌胶代工传感器蜂鸣器PCB控制器LED模组灯带单双面有无壳透明黑色硅胶环氧
|
|||
风云大帝
0
主题
1
回复 |
发表于2018-11-12 13:54:20
|
只看该作者
14#
用宏发什么型号的继电器?
|
|||
topwon
0
主题
5
回复 |
发表于2018-11-13 10:12:43
|
只看该作者
15#
用NTC比较简单有效,但是要注意关机后又立即开机则会失效,因为此时NTC还是高温短路状态,无法限流。一般NTC的冷却时间需要约几十秒,所以这个最好要注明在使用说明中,避免操作不当导致故障。
|
|||
继电器拓普德科技吴生
0
主题
1
回复 |
发表于2018-12-19 09:07:15
|
只看该作者
16#
你好,主要看你是使用宏发的哪款型号继电器,宏发也有分很多种,这个要用专门针对LED材料的触点继电器,普通的可能一导通就烧掉,因为LED灯负载是测不到,瞬间的浪涌是非常高,最高可达60倍的,我们是专业生产继电器的,对这块还是了解。有需要可以联系,深圳市拓普德科技有限公司-吴生,13632612873
|
|||
飞过海的嘎嘎嘎
13
主题
102
回复 |
发表于2018-12-19 18:02:00
|
只看该作者
17#
可以开一片固态继电器的PCB无损替换你原设备上的继电器。。也就光耦+可控硅+2个电阻。。。原板子上其他元器件都不需要额外改动
通吃各种电路 |
|||
学习小生
0
主题
1
回复 |
发表于2019-07-17 22:28:47
|
只看该作者
18#
可控硅的话,有漏电,灯可能会有微微亮,这是个问题
|
|||
深圳拓创达科技
0
主题
3
回复 |
发表于2020-04-17 14:51:52
|
只看该作者
19#
请问你加用的是什么型号的NTC?
|
|||
开心姐姐
0
主题
1
回复 |
发表于2021-01-13 17:01:12
|
只看该作者
20#
我也遇到这个问题了,打算加NTC,这个取多大的呢
|
|||
kuaill
0
主题
1
回复 |
发表于2022-08-10 18:11:50
|
只看该作者
21#
楼主可以分享一下怎么加的吗
|
|