查看:
5547
|
回复:
5
|
使用DK112,制作的5V开关电源,纹波为什么这么大?希望DK的技术人员能来
|
革命者8
5
主题
25
回复 |
发表于2018-09-22 16:39:58
|
只看该作者
1#
电梯直达
开关电源芯片DK112,手册中有12V的方案。
于是我购买了力创商城的DK112的方案板,焊接了一套 方案板的原理图如下:
我按照下图焊接好,上电,测量到输出是4.3V。由于本人不太懂开关电源的原理,反复看手册,还是不是很明白 于是修改了R10,最终修改为2.7K,输出变成了5V。我用电表测量,电压会一直升高,升高比较慢,上升0.1V基本稳定了 这个时间可能持续15分钟或者更长。原因我不知道,但是我认为可以使用了,没有太多的纠结。 今天早上,我接上示波器,看看纹波情况,如下: 感觉还挺有规律,周期50us。看着峰谷可以达到3V。 我想我是不是没有加0.1uf的滤波电容啊,加了之后,依然一样,好像感觉还更严重了,不过这个好像是脉冲型的,50us一次。 将单个脉冲展开如下:
希望大家多给指导啊! |
革命者8
5
主题
25
回复 |
发表于2018-09-24 08:08:06
|
只看该作者
2#
没人啊,论坛不给力啊!
|
我不懂瞎说的
0
主题
1
回复 |
发表于2018-09-25 12:58:32
|
只看该作者
3#
不知变压器参数有没有调整? 如果有,就当我没回复过你。 如果没有,那你确定12V/1A输出的变压器参数,可以直接用来搞5V/2.4A? |
革命者8
5
主题
25
回复 |
发表于2018-09-26 16:48:45
|
只看该作者
4#
这个不会。 这个问题还在解决中 估计是不好解决 |
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2018-10-16 22:23:15
|
只看该作者
5#
R2/R10上各并1个0.1的电容,C15改成2个220的电解;
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
云淡风清
1
主题
30
回复 |
发表于2018-10-22 16:58:36
|
只看该作者
6#
这是最基本的电路图,少了很多东西。D8需要并一个RC电路,输出做个π型滤波,初次级之间加Y电容,还有变压器也要符合要求的参数,不能随便找个用
|
|