查看:
1788
|
回复:
1
|
51单片机门铃电路原理图及C语言源程序
|
青锋断尘
16
主题
13
回复 |
发表于2018-11-17 21:53:07
|
只看该作者
1#
电梯直达
当按下开关SP1,AT89S51单片机产生“叮咚”声从P1.0端口输出到LM386,经过放大之后送入喇叭。 电路原理图
系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上; (2. 在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧或者是16欧的喇叭; (3. 把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上; 程序设计方法 (1. 我们用单片机实定时/计数器T0来产生700HZ和500HZ的频率,根据定时/计数器T0,我们取定时250us,因此,700HZ的频率要经过3次250us的定时,而500HZ的频率要经过4次250us的定时。 (2. 在设计过程,只有当按下SP1之后,才启动T0开始工作,当T0工作完毕,回到最初状态。 (3. “叮”和“咚”声音各占用0.5秒,因此定时/计数器T0要完成0.5秒的定时,对于以250us为基准定时2000次才可以。 C语言源程序 #include unsigned char t5hz; unsigned char t7hz; unsigned int tcnt; bit stop; bit flag; void main(void) { unsigned char i,j; TMOD=0x02; TH0=0x06; TL0=0x06; ET0=1; EA=1; while(1) { if(P3_7==0) { for(i=10;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); if(P3_7==0) { t5hz=0; t7hz=0; tcnt=0; flag=0; stop=0; TR0=1; while(stop==0); } } } } void t0(void) interrupt 1 using 0 { tcnt++; if(tcnt==2000) { tcnt=0; if(flag==0) { flag=~flag; } else { stop=1; TR0=0; } } if(flag==0) { t7hz++; if(t7hz==3) { t7hz=0; P1_0=~P1_0; } } else { t5hz++; if(t5hz==4) { t5hz=0; P1_0=~P1_0; } } } |
LOVE67
7
主题
21
回复 |
发表于2018-11-19 15:56:21
|
只看该作者
2#
看来可视门铃是种趋势那
等待着别人给幸福的人,往往都过的不怎么幸福。QQ:66579714 tel:15710810387
|
|