查看:
6223
|
回复:
15
|
v6.1版本功能预告,重磅来袭。。。
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2019-01-23 11:34:31
|
只看该作者
1#
电梯直达
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
YK
0
主题
4
回复 |
发表于2019-01-23 13:41:19
|
只看该作者
2#
这一版做的功能不错!
|
|||
MH0818
0
主题
7
回复 |
发表于2019-02-19 11:16:00
|
只看该作者
3#
何时放出来,现在发现的问题有画线或者原件图边以及图框打印不出来
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2019-02-19 12:24:46
|
只看该作者
4#
你这个是打印设置的问题。 打印设置纸不要有空白,或者截图看看是否我理解有误。 |
|||
MH0818
0
主题
7
回复 |
发表于2019-02-19 14:19:05
|
只看该作者
5#
|
|||
MH0818
0
主题
7
回复 |
发表于2019-02-19 14:20:10
|
只看该作者
6#
接插件的框线也没打印出来
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2019-02-19 14:44:00
|
只看该作者
7#
你给一个打印预览截图我看看, |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2019-02-22 20:08:49
|
只看该作者
8#
那个是因为直接打印的问题,这个是谷歌浏览器的bug,在68版本之后出现的,火狐是没有的。比如
直接打印为pdf时可以看到很细的元件框线,但是打印到纸上面这个框线就太细了,如果打印机分辨率不高打印出来就基本看不清,好像丢失了一样。 我们会想办法解决 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2019-02-22 20:19:32
|
只看该作者
9#
你先导出PDF再打印吧
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
MH0818
0
主题
7
回复 |
发表于2019-03-01 09:01:55
|
只看该作者
10#
新版还要等多久放出来
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2019-03-04 09:32:14
|
只看该作者
11#
一个月吧
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
jzyy
2
主题
114
回复 |
发表于2019-03-04 11:10:01
|
只看该作者
12#
推荐使用国产软件。
创业帮护论坛:www.zc-bbs.com qq:2395004972
|
|||
cksweb
0
主题
3
回复 |
发表于2019-03-06 15:30:45
|
只看该作者
13#
希望能优化一下电路图模块和pcb模块之间的关联,类eagle那种两者是关联的,而lceda是独立的。 |
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2019-03-06 15:48:31
|
只看该作者
14#
暂时不会做,场景不一样。 比如我们是团队协作描述,一个工程好几个一起干活,跳来跳去不好。 你原理图修改一下导入变动到PCB也是很简单的。 |
|||
LG75
5
主题
13
回复 |
发表于2019-03-08 10:02:49
|
只看该作者
15#
强烈支持国货精品! 个人建议:(刚开始试用,可能说的不准,见谅) 1. EasyEDA重点是Easy,不要太复杂的功能,80%的核心基础做好,剩下20%可以忽略,想要复杂的用AD那些软件吧。我估计80%的公司,用你们的EDA就已经够用了。 2. 立创封装库是个好东西,其实设计阶段我觉的封装是最枯燥的,现在太方便了! 但是以贴片电阻为例,库中按阻值显示出了很多,比如510R,10K... , 这样很容易眼花,建议类似这种通用的,就显示0603或者0805这样就够了。也许你们是为了方便匹配立创商城中的元件,这样出BOM就方便元器件销售了,但是建议这个最后自动化匹配吧,不要显示在设计阶段,太多太乱了。 3. 离线版很重要,你们也有这个认识非常英明,建议做客户端+本地服务器模式,这样方便公司管理,也有一定的保密性。 |
|||
guxiang
2
主题
8
回复 |
发表于2019-03-22 08:09:31
|
只看该作者
16#
期待中。。。。。。
|
|