查看:
1715
|
回复:
0
|
100GCWDM4光模块,数据中心的“宠儿”
|
||||||||||||||||||||||||
专说光通信
278
主题
5
回复 |
发表于2019-01-23 15:38:40
|
只看该作者
1#
电梯直达
据CNBC网站报道称,近日,阿里巴巴在英国伦敦开设了两个数据中心来扩展其在欧洲的业务。其中,应用于阿里数据中心的100G CWDM4光模块,也是微软,谷歌和Facebook等大型企业数据中心应用的必选产品,此款产品在数据中心的广泛应用使其成为了满足数据中心发展的主流产品。
本文易飞扬Gigalight将会为大家解读100G CWDM4光模块相比其他100G光模块在数据中心应用中的显著优势,以及100G CWDM4光模块为何会成为数据中心应用中的主流产品。以下将100G CWDM4光模块与100G PSM4, 100G LR4, 100G CLR4光模块进行对比来分析。
100G PSM4光模块VS100G CWDM4光模块
PSM4是一种中距离的传输方案,相比CWDM4有何优势呢?
100G PSM4规范定义了8根单模光纤(4个发送和4个接收)的点对点100 Gbps链路,每个通道以25 Gbps的速率发送。每个信号方向使用四个相同波长且独立的通道。因此,两个收发器通常通过8光纤MTP / MPO单模跳线进行通信。PSM4的传输距离最大为500米。由于使用了波分复用器,所以CWDM4的光模块成本要高于PSM4光模块,不过CWDM4收发双向只需要两根单模光纤,远少于PSM4的8根单模光纤,随着距离的增加,PSM4方案的总成本上升得非常快。在实际应用中,中长距离的传输选择CWDM4 比PSM4更有优势。
100G CLR4光模块VS100G CWDM4光模块
100G LR4光模块VS 100G CWDM4光模块
从原理上,都是通过光学器件MUX以及DEMUX将4条并行的25G通道波分复用到一条100G光纤链路上。不过,由于100G LR4光模块使用的MUX/DEMUX器件更贵,功耗更大,同时需要额外增加半导体热电制冷器,使100G LR4标准的光模块成本更高。
从传输距离上,100G-LR4光模块传输距离为10km,而100G CWDM4光模块传输距离可以达到2km,与传输距离为10km的100G LR4光模块相比,100G CWDM4光模块的价格要低得多,而且可以满足数据中心多种中长距离传输的要求。所以MSA提出的100G CWDM4标准很好地补充了100G LR4在2Km以内成本过高导致的空白。
最近,易飞扬Gigalight推出的100G QSFP28 CLR4光模块采用AWG芯片和独创的mini TO工艺技术平台,低功耗、低成本优势显著,是易飞扬为下一代高性能数据中心的添砖铺瓦之作,弥合了CWDM4光模块在数据中心应用中的不足。当然,与100G CLR4光模块相比,100G CWDM4光模块在传统数据中心一般应用中更为普遍。了解更多高速光模块资讯参数请访问易飞扬光通信(www.gigalight.com/cn)
|
|