查看:
42535
回复: 78 |
USB2.0接口100M以太网芯片SR9900(A)的应用
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-03-07 12:43:51
|
只看该作者
1#
电梯直达
SR9900(A)就是是一个高集成度、低功耗、单芯片USB2.0接口以太网控制芯片。 SR9900内部集成USB2.0收发器、100M以太网PHY模块、以太网MAC模块、内存控制模块、Efuse存储等。 完全兼容IEEE802.3u协议,并支持IEEE802.3x流量控制协议。 支持USB接口以太网适配器和CD-ROM复合设备,通过外接SPIFlash可实现USB接口以太网适配器自带驱动程序功能。 SR9900(A)低能耗表现非常好,支持休眠唤醒,非休眠状态,网络传输工作时,供电电压是3.3V,电流只有50mA;另外SR9900封装采用QFN24(4*4)封装,对layout空间来说也是一个很好的选型. SR9900(A)设计支持USB-CDC-ECM模式,使得他可以在Linux3.0.8之后的版本实现免驱使用(目前已经测试MacOS、Ubuntu、Llinux已经免驱)典型代表:苹果手机,苹果笔记本,华为手机,平板电脑,嵌入式系统等。 我经常接触一些应用,我会在这里进行更新,给有需要的人进行参考~ SR9900芯片立创商城有售,链接地址:https://item.szlcsc.com/389542.html SR9900量产工具下载:和芯润德USB2.0 100M以太网芯片 SR9900(A)设计资料百度网盘下载链接: https://pan.baidu.com/s/15dB4Q0lNf83spnO3UErALA 提取码: 33ic SR9900A(MAC地址免烧录版本)购买地址:https://item.szlcsc.com/538225.html
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-03-07 12:47:51
|
只看该作者
2#
一楼直接上应用: SR9900在RK3399实现100M以太网传输: 软件:RK3399直接支持USB-CDC-ECM模式,SR9900在该平台实现免驱 硬件:只需要将RK3399的一组USB给到SR9900即可
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-03-08 11:29:12
|
只看该作者
3#
RK3288 广告机平台接口板 排针SR9900外挂应用~ 广告机通常都很大,主板并没有那么大,这个时候接口板和主板可以通过排线连接~ 主板的位置就可以放在外壳中央~~ 我想大概应该就是这么个意思吧? |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-03-18 14:45:59
|
只看该作者
4#
再上一张我们自己做的demo板~ 很直观的 他就是个USB网卡的雏形!!! 京东天猫的带了外壳~~~ 好看一些罢了~~~ 哈哈 上图上图
SR9900 最直观典型的应用就是USB网卡了~ 现在的笔记本越做越薄,很多都没有网线接口了~~ |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-04-25 11:13:28
|
只看该作者
5#
典型应用之:SR9900用于车联网 随着AI技术的不断发展和应用,ADAS,DMS等驾驶辅助系统对我们来说已经不再陌生,目前主流厂商都是通过车载智能后视镜+部标一体机的方式来实现整套方案,而SR9900充当的角色就是:连接车载智能后视镜和部标一体机! (例图是某知名公司MT8665平台+SR9900实现后视镜以太网端口的接口板) |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-06-12 14:05:24
|
只看该作者
6#
不少朋友购买了SR9900的芯片,我在这里告诉代价一下,SR9900内置Efuse是存放芯片的厂商信息和网络的MAC地址的,默认的MAC地址是000000000000,这个时候SR9900是无法拿到IP上网的,这个时候就需要通过我们提供的Efuse量产工具 量产MAC地址信息,量产后才可以正常通讯上网:
具体下载资料请在百度网盘下载:https://pan.baidu.com/s/1b1uIFvEReGndbz2d4E_LZQ 提取码: hbg2
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-07-30 16:23:31
|
只看该作者
7#
SR9900 在 苹果系统 Mac OS 苹果手机 IPad 直接免驱使用 SR9900 INside~ |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-07-30 16:32:32
|
只看该作者
8#
快讯: SR9900 在Linux3.14以及更高版本免驱使用 Linux标准版本中 都集成了USB-CEC-Ethernet设备驱动 如下图驱动,SR9900满足USB-cdc以太网设备类型,可以直接使用。 |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-07-30 16:33:30
|
只看该作者
9#
最新消息: SR9900 在 树莓派 免驱使用。。 |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-08-29 15:27:38
|
只看该作者
10#
SR9900 必须要量产了MAC地址才能上网的哦~ 否则MAC地址都是0000000000000,会拿不到IP地址的~~ 具体量产工具和量产说明可以登录网盘下载
USB2.0转100M以太网芯片SR9900(A)资料下载链接: https://pan.baidu.com/s/1InXjEBv3X-Z_1ez-3GTNxg 提取码: cpyn |
|||
广州盛炬智能科技
0
主题
7
回复 |
发表于2019-08-30 23:57:15
|
只看该作者
12#
有些应用(比如以太网模块)没有5V,只有3.3V, 芯片能不能不接5V (VDD5引脚悬空),直接把3.3V接到 DVDD33 和 AVDD33 电源输入端使用? http://www.gzshengju.com
门禁控制器、IC卡/CPU卡 读卡器、读卡模块
|
|||
广州盛炬智能科技
0
主题
7
回复 |
发表于2019-09-06 12:30:10
|
只看该作者
13#
有没有计划出一款SPI接口,用在嵌入式场合的以太网控制器?类似DM9051
http://www.gzshengju.com
门禁控制器、IC卡/CPU卡 读卡器、读卡模块
|
|||
ttyy419133
0
主题
1
回复 |
发表于2019-09-16 17:35:51
|
只看该作者
14#
在实际设计中可以不加SPI芯片么?
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-09-24 14:38:45
|
只看该作者
15#
可以呀,嵌入式系统本身就不需要SPI-flash的~~ (linux和macos这种系统 集成了USB-CDC驱动的情况下,直接免驱只用的,因为SR9900符合USB-CDC协议规范的) (spi 仅仅是存放windows系统做虚拟光驱,安装驱动用的~)
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-09-24 14:39:27
|
只看该作者
16#
当然可以3.3V输入啦,直接3.3输入就好了,具体设计需要的时候可以直接联系我,设计好了,可以给我们工程师审核原理图的~
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-09-24 14:40:23
|
只看该作者
17#
SPI-接口以太网的市场需求量大妈?如果您这边有切实需求的话,我们也可以考虑做一款SPI接口的以太网芯片的~
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-10-25 14:17:30
|
只看该作者
18#
SR9900量产工具: 最新SR9900 量产工具及驱动下载地址 : 和芯润德USB2.0 100M以太网芯片 SR9900(A)设计资料下载链接: https://pan.baidu.com/s/1FL9lq-9_jq4zefTnU5u-Rw&shfl=shareset 提取码: 4f29 |
|||
钱难有
0
主题
2
回复 |
发表于2020-01-14 23:21:16
|
只看该作者
19#
有没有linux驱动源码?我想参考看一下,这个应该用的cdc-ecm吧
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-03-26 16:30:50
|
只看该作者
20#
是的,比较新的系统 都可以直接用USB-CDC的通用驱动来驱动SR9900(A) 有个要注意的地方是 SR9900必须量产MAC地址之后才可以使用。具体方法我给的文件里都有的,包括量产工具~ 当然也可以直接购买SR9900A产品,他是SR9900的量产版本(MAC地址已经烧录成功) |
|||
DioDio
0
主题
4
回复 |
发表于2020-05-22 16:03:34
|
只看该作者
21#
请问压缩包里面的PCB文件是用什么EDA软件打开的啊?
|
|||
卡卡小樊
0
主题
1
回复 |
发表于2020-06-02 13:59:00
|
只看该作者
22#
请问SR990A是如何供电的,5V,3.3V,1.2V我有点搞不懂
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-06-04 17:09:24
|
只看该作者
23#
SR9900A 支持 5V 或者 3.3V供电 1.2V是芯片内部LDO产生的,不需要您外部输入的~
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-06-04 17:09:52
|
只看该作者
24#
PADS
|
|||
雨中飞沙
0
主题
1
回复 |
发表于2020-06-25 14:12:23
|
只看该作者
25#
您好!我想问一下9900的USB差分线有限制距离吗?芯片有过流或者是其他情况下会自动保护吗?我遇到的问题是网络在上电的时候有识别不到的情况,或者在网络插上几天后网络突然不通的情况,这个时候我重启安卓系统也无法识别到,系统打印提示是 -71和 62的错误,这个时候只有重启9900的电源才能让系统识别到才恢复正常,想请问一下如何去查这个问题?请提供一些方法
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-07-09 16:10:02
|
只看该作者
26#
您好:您的这个问题我第一次听说~~~ 联系我一下,我安排FAE技术支持
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-07-09 16:18:29
|
只看该作者
27#
一般情况下如果报-71 硬件应该已经是出错了的~ 具体原因,我可以安排工程师技术支持~
|
|||
simatic
0
主题
2
回复 |
发表于2020-08-04 08:00:42
|
只看该作者
28#
这个电源部分看的确实有点迷惑。。如果3.3V外部供电,5V空置,这么接 有没有图?
|
|||
Herohezi
0
主题
2
回复 |
发表于2020-08-05 08:08:21
|
只看该作者
29#
请问 1. 如果使用 HR911130C这种自带变压器的RJ45接口是否只需连接MDI0 MDI1两组即可,MDI2 MDI3悬空。 2. DVDD12是有芯片内部LDO产生 DVDD33是否也由芯片内部LDO产生? 3. 如果使用SPI外部FLASH 可以和指示LED共存么? |
|||
方mil
0
主题
1
回复 |
发表于2020-08-06 21:41:16
|
只看该作者
30#
请问自己板子安装驱动之后能够正确识别,但是连接网络不成功属于什么情况
这是相关电路https://oshwhub.com/Fangbrbr/usbwang-kou-hub |
|||
LemonH
0
主题
1
回复 |
发表于2020-08-10 10:00:05
|
只看该作者
31#
张工你好,问下这个支持IOS10系统吗?
|
|||
YJ3652
0
主题
4
回复 |
发表于2020-09-03 23:41:52
|
只看该作者
32#
请问下你的问题解决没有,我这边也遇到了同样的情况,折腾得头都大了
|
|||
巨剑阿加德
0
主题
1
回复 |
发表于2020-09-17 15:52:14
|
只看该作者
33#
你好,我一开始使用了demo的原理图,发现led部分不对,demo原理图中信号脚是接灯的负极的嘛,后面我的板子改了接led的正极,就正常了,后面又焊了5片板子做测试(板子都是引脚接led正),结果有1片板子的灯状态是反的,请问下这是什么情况?同一片板子的,把芯片调换,只有那一个芯片的led是反的。
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-09-18 11:20:44
|
只看该作者
34#
您好: SR9900A 默认的LED灯值烧录 为 380C, 您将量产工具LED值烧录 更改为 380C 重新量产,即可~~~
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-09-18 11:21:22
|
只看该作者
35#
IPHONE6之后机型都能用,我们有测试
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-09-18 11:21:49
|
只看该作者
36#
可以直接电话联系我~
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-09-18 11:23:53
|
只看该作者
37#
您联系我一下,在我们官方网站 有我联系方式,我安排fae给您看看~
|
|||
酷爱科技
0
主题
1
回复 |
发表于2020-11-27 16:27:47
|
只看该作者
38#
张工你好 我们应用需要USB 转网口 我选用SR9900A 是不是就用SPI 烧录器烧录官网给的SR9900 SPI 烧录文件.bin即可
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-12-21 16:39:54
|
只看该作者
39#
您好: SPI-FLAHS以及 SPI-FLASH中的BIN文件,仅仅是针对 windows系统安装驱动使用的,嵌入式系统不需要~
|
|||
videocheng
0
主题
1
回复 |
发表于2021-01-15 19:39:16
|
只看该作者
40#
据说可以直接替代RTL8152,对吗?外围器件要修改吗?
|
|||
此地无银
0
主题
38
回复 |
发表于2021-01-15 21:04:43
|
只看该作者
41#
Mark USB2.0接口100M以太网芯片
|
|||
houso
0
主题
2
回复 |
发表于2021-01-30 17:37:19
|
只看该作者
42#
sr9900a,用量产工具启用spi-flash,win7系统下使用正常,但是cpu占用特别高,请问是哪里出问题?
|
|||
houso
0
主题
2
回复 |
发表于2021-01-30 21:55:52
|
只看该作者
43#
可能是量产工具的问题,我用帖子中这个 “SR9900(A)资料1018” 工具量产后,cpu占用率正常了
|
|||
wwss
0
主题
1
回复 |
发表于2021-03-16 03:23:58
|
只看该作者
44#
你好,这个芯片在LINUX系统下,SR9900A可以直接替代RTL8152B吗??使用的主控芯片是全志A33,用的是全志的TINA
|
|||
光凌LUT
0
主题
1
回复 |
发表于2021-04-14 19:39:23
|
只看该作者
45#
张工你好,如果是windows系统用这款芯片,是需要提前给flash烧录好驱动吗?
|
|||
简单生活
1
主题
1
回复 |
发表于2021-04-19 15:45:57
|
只看该作者
46#
你好,我用的是SR9900AI,但是用iperf测试网速卡在五六十Mbps上不去,同一个usb接口用那种买的usb百兆网卡测试可以达到九十多Mbps的
|
|||
glllglll
0
主题
1
回复 |
发表于2021-04-29 13:41:27
|
只看该作者
47#
立创上接HR911105A网口的这个差分对接收和发送的地方加的是49.9R的电阻,这个是怎么来的啊,数据手册的信息太少了,求大神指教。
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2021-04-29 16:07:10
|
只看该作者
48#
您好: SR9900A 外围可以替换,但是嵌入式设计电源部分 SR9900A 5V耐压稍弱, 建议用3.3V给芯片供电~
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2021-04-29 16:07:31
|
只看该作者
49#
1:SR9900A和SR9900有啥区别:(就是同一颗料) SR9900A默认随机MAC地址:00E0XXXXXXXXXX SR9900默认纯0 MAC地址:000000000000 都可以二次烧录MAC地址的… 如果SR9900没货用SR9900A没问题的,但是SR9900A没货,用SR9900那就麻烦了,因为你还要烧录MAC地址(MAC地址都是000000000000没办法上网的) 2:SR9900(A)SPI-flash有啥用: SR9900(A) SPI-FLASH仅限电脑周边做虚拟光盘使用(SPI光驱存放windows驱动) 嵌入式系统设计,小系统均无需SPI-FLASH 3:SR9900A为啥做网卡5V供电没问题,嵌入式设计要用3.3V供电: SR9900A内部5V转3.3 LDO抗压能力较弱,电脑周边手机周边应用,非DC电源供电,输入电压平稳,肯定不会有问题了啦~~~ 嵌入式设计,经常会遇到12V转5V的DCDC给芯片供电,电源上电瞬间,有时候有瞬间电压,可能远高于5V,可能会导致SR9900(A)芯片内部的5V LDO损坏,为了保证产品品质,无不良,无返修,多加一道防线,3.3V LDO给SR9900A供电,目前没有任何客户反馈有不良高,返修高的,设计,咱就一步到位,免去不必要的损失! |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2021-04-29 16:09:21
|
只看该作者
50#
可以的 SR9900A 在 Linux3.14 以及更新的系统 用 USB-CDC-ECM驱动,硬件方面你用3.3V供电 (5V耐压偏低,5.5左右没问题,如果是12V转5V的 DCDC,有损坏风险,所以我们统一建议客户用3.3V给芯片供电)
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2021-04-29 16:09:51
|
只看该作者
51#
这个和驱动优化有关,我们在IOS Windows 下 100M 妥妥的
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2021-04-29 16:11:03
|
只看该作者
52#
其实,我们的芯片本身就是3.3V 供电, 在很多应用,我们建议用3.3V 因为, 比如12V转5V dcdc 如果过来电压很高,芯片受损的风险很大, 3.3V 更安全,我们也是推荐3.3V供电
|
|