查看:
4386
|
回复:
1
|
面向初学者的STC15单片机多任务单片机课程
|
祁绪电子
2
主题
11
回复 |
发表于2019-04-28 09:25:18
|
只看该作者
1#
电梯直达
WQX-15开发板
1、作品简介 第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效! 采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。 2、作品亮点 (1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。 (2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。 (3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。 (4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是一款开发板包含了STC15、STC8两个系列的单片机了。 (5)后期开发智能小车、无人机、遥控船等,开发板本身就可以摇身一变成为遥控器。学习的时候不需要再去设计遥控器了。 (6)开发板嵌入了万年历的功能,学习过程本身就是设计万年历的过程。 3、开发板功能汇总 从最基础的单片机最小系统、IO口驱动结构、C语言与二进制、74HC595与数码管显示、LCD1602显示、状态机独立键盘、简短高效的矩阵键盘扫描、 中断与定时器、定时器驱动蜂鸣器、红外解码、超声波测距、全真彩WS2812B单线控制的灯珠,DS18B20数字测温、串口通信、基于串口通信的DMX512数据包灯控。 ADC转换、PWM调制控制技术、IIC协议、OLED12864、DS3231高精度时钟、以及万年历课程、交通灯、SPI协议的NRF24L01无线发送。课外课程还有点阵。 逐步提高,循序渐进。克服传统89单片机课程的瓶颈、学习工作需要的技术能力。 3、万年历设计构架图如下 4、软件部分的描述 5、课程列表(本课程优酷网已经全部公开播放,人人学会单片机) 6、作品演示 WQX-15开发板整体程序功能演示 7、总结 设计这款开发板的初衷是想让每个电子爱好者,放弃功能弱鸡的89系列。选择学习增强型的STC15系列,更主要的是学习更符合工作需要的编程方式, 避免将来参加工作又浪费时间来学习这些早就流行的编程方式。让学生尽早走出误区。 开发板自2017年设计,交由嘉立创生产了第一版,市场反应良好。现在准备设计增强功能的WQX-15开发板第二代。学习更方便,板子更强悍! 也预祝嘉立创公司越办越强! |
白毛浮绿水
0
主题
1
回复 |
发表于2020-03-23 11:26:12
|
只看该作者
2#
汪老师哪里都有啊!
|
|