查看:
2999
|
回复:
3
|
GD32 MCU开发板Workshop报告:ADC和GPIO综合实验
|
|||
重庆嵌入式
1
主题
3
回复 |
发表于2019-05-13 20:43:01
|
只看该作者
1#
电梯直达
GD32E231开发板ADC和GPIO综合实验
一、方案介绍 芯片内部的温度传感器通过ADC进行转换,采集到的温度值通过Uart口打印输出,同时对温度进行判断并通过板载的LED的点亮数量展现温度范围。当小于10度时LED1亮,10到20度时LED1、LED2亮,20到30度时LED1~LED3亮,大于30度时四个LED全部点亮。 二、实验图片 工程编译后的代码大小和RAM占用情况
断点后的温度值,目前20度多一点
按照程序设计应该点亮3个LED,实际情况完全相符
三、工程源码 MDK5的GD32支持包 |
|||
zhoujian
0
主题
12
回复 |
发表于2019-05-13 22:33:31
|
只看该作者
2#
*** Using Compiler 'V5.06 update 1 (build 61)', folder: 'd:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Rebuild target 'GD32E231C_START' Error instantiating RTE components Error #543: Device () not found, pack '' is not installed Error #540: 'ARM::CMSIS:CORE:5.0.2' component is not available for target 'GD32E231C_START' Target not created. Build Time Elapsed: 00:00:00
请问这个怎么解?? |
|||
重庆嵌入式
1
主题
3
回复 |
发表于2019-05-14 19:48:00
|
只看该作者
3#
MDK版本升级到了最新了吗?还有就是记得安装GD32支持包。 还有就是编译器要选V6版本 |
|||
zhoujian
0
主题
12
回复 |
发表于2019-05-15 20:21:56
|
只看该作者
4#
把MDK5 更新为5.27版本就可以了。 |
|