查看:
1885
|
回复:
0
|
2019年全国大学生电子设计竞赛赛题分享与浅析
|
爱需要默契
8
主题
5
回复 |
发表于2019-08-07 17:12:53
|
只看该作者
1#
电梯直达
0 ti杯2019年全国大学生电子设计竞赛赛题已于今晨公布。
其中赛题分为本科组与高职高专组: 本科组: A 电动小车动态无线充电系统 B 巡线机器人 C 线路负载及故障检测装置 D 简易电路特性测试仪 E 基于互联网的信号传输系统 F 纸张计数显示装置 G 双路语音同传的无线收发系统 H 模拟电磁曲射炮 高职高专组: I LED线阵显示装置 J 模拟电磁曲射炮 K 简易多功能液体容器 1.无线充电小车是去年竞赛的C题,但是今年的设计要求有所不同,去年是让小车进行爬坡,而无线充电的发射器线圈在路面上,而今年则是在圆形引导线上行驶,无线充电的发射器线圈分布在圆形的四个点上,且小车的充电状态能够通过声或光判别。虽说充电原理可以参考去年的赛题,但是充电和停驶的时间与距离需要重新设计了。 2.巡线机器人不同于循迹小车,这次的设计要求为四旋翼飞行棋的循迹机器人,同时实现两杆塔间的电力巡检。要求中值得注意的是1.巡线机器人不得有“无线通信及遥控”功能。 2.起飞前,飞行器可手动放置到起飞点;可手动控制起飞;起飞后整个 巡检过程中不得人为干预。 3.发挥部分可以加入杆塔上条形码与二维码的扫描与存储功能。 3.负载与故障检测装置需要实现电容,电感以及电阻任意2~3个元件的串并联网络的结构检测,同时实现开、短路报警。 4.简易电路特性测试仪需要与特定放大器电路相连。如下图所示: 其中该测试仪要能输出1kHz的正弦波信号,并自动测量该放大器的输入电阻、输出电阻、增益、频幅特性曲线,而发挥要求中则需要做到其中电容与电阻在开路或改变的情况下,判断并显示故障的原因。 5.本题是在三个交换机级联的局域网下模拟互联网。 同时需要制作3个终端进行信号的采集和再生输出,且再生信号与采集信号相比无明显偏差。 6.纸张计数显示装置看上去和验钞机很像,然而被测的都是70g的A4复印纸。 两个极板组成的计数测量至少要实现1-10张A4纸的测量,同时极板 A、B 与导线 a、b 部分不得 安装或连接元器件、其他传感器或量器,还要能够实现自校准和短路检测显示的功能。 7.电赛的G题是实现一套FM收发系统,并能够实现双路语音同传。本题规定了FM频率以及传输距离,同时不能有明显失真,峰值频偏不得大于25kHz。对参赛者在FM调制的理解要求比较高了。 8.模拟电磁曲射炮此处简称电磁炮,本题需要参赛者利用曲射的炮管将弹丸击中环形靶。而靶子的位置是指定范围内的任意位置,所以同时还要实现自动寻靶功能。考虑到发射后无其它的动力,所以发射初始的电磁力计算是此题的要点。 9.LED线阵显示装置即旋转的LED灯显示装置,利用了视觉暂留原理,利用该原理最简单的便是LED流水灯。而本题则是利用电机实现360度的旋转LED,并制作一个图文录入器,让LED装置在3个120弧度的范围内显示3个不同的点阵图文。 10.本题与本科组的电磁炮相同。 11.简易多功能液体容器为可以测量容器内液体液位,重量,种类的塑料容器,其中发挥部分仅能采用电子测量技术。 以上就是本次电赛的全部题目,希望这次参赛的同学都能制作出满意的作品,如果大家有自己的想法也可以在本帖下分享,以下为本次电赛的赛题附件。 上传不了附件 大家可加群领取611386401 另外给大家分享些小车类视频 基于STM32-WiFi智能小车机器人开发实战 http://www.makeru.com.cn/course/details/3008?s=60220 智能小车设计 http://www.makeru.com.cn/live/3905_1418.html?s=60220 (智能WiFi小车) http://www.makeru.com.cn/video/2474.html?s=60220 小米体重秤技术开发解析 http://www.makeru.com.cn/course/details/2997?s=60220 小米空气净化器拆解 http://www.makeru.com.cn/course/details/3052?s=60220 小米手环软硬件开发技术解 http://www.makeru.com.cn/course/details/3019?s=60220 --------------------- 版权声明:本文为CSDN博主「chao961015」的原创文章,遵循CC 4.0 by-sa版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/chao961015/article/details/98763005 |
|