查看:
1382
|
回复:
0
|
山寨手机后,TWS会成就华强北新的亿万富翁吗?
|
人走茶凉
57
主题
3
回复 |
发表于2019-11-26 09:58:16
|
只看该作者
1#
电梯直达
华强北可以说是亿万富翁密度最高的地方,号称亿万富翁流水生产线,最近大批量的那一次是几年前的山寨手机潮。但是,华强北的亿万富翁近几年有减产绝收的迹象。据我金航标kinghelm(www.BDS666.com)老宋观察、估计、推算,今年开始会有一波大潮流,应该会被善抓机会华强北原装老板二手老板娘们逮着,这就是前几年一直不温不火的蓝牙耳机tws,今年随着技术的进步和成本的降低,市场出现的井喷的势头。作为市场最前沿的华强北,这次又该流水线(实际为供应链)生产不少亿万富翁吧?
金航标kinghelm产品 TWS还是苹果的AirPods Pro再次引领潮流,在2016年推出AirPods之后,推动了整个TWS耳机市场及产业链爆发,2018年苹果Airpods出货量为万台,同比增长118.8%。预计2019年-2021年的出货量将超过5000万、7000万和1亿台,出货量同比将分别增长42.9%、40.0%和42.9%。据专家估计,苹果的TWS耳机未来5年出货量将突破10亿只,市场体量仅次于手机。根据研究机构Counterpoint Research公布的最数数据显示,2019年第三季度,全球TWS耳机市场出货达到了3300万部,环比增长22%,市场规模达到了41亿美元。 作为华强北段子讲的最好的理工男,我金航标kinghelm老宋要先来说一下苹果tws的蓝牙技术。蓝牙标准是只能1对1连接的,普通无线耳机是1颗蓝牙芯片,手机和耳机是1对1音频传输,而TWS耳机需要实现1对2音频传输。苹果为此发明了非常巧妙的办法,先让左耳机和手机1对1连接,连接的时候是需要一个配对密码,左耳机则把密码偷偷传输到右耳机,右耳机有了这个密码之后就可以监听到左耳机发出来的蓝牙信号。所以对手机而言是1对1连接,而对用户来说这是1对2连接。苹果对这个技术实施了专利封锁,所以过去几年,安卓手机的阵营一直搞不出来连接稳定性、低延迟可以做到和airpods一样好的tws,使用安卓平台的厂商就被苹果按到地上摩擦了三年零一个月零一天还多半天。
金航标kinghelm产品 俗话说双拳难敌四手,猛虎撕不过群狼,大家看到苹果在吃这一块肥肉,安卓厂商都在想办法。首先是络达的1536芯片于2019年初推出MCSync技术,和苹果的方案有点类似。7月份索尼公司用了这个技术,证明专利是可以的,要不他们大公司不敢冒险。而搭载这个成熟技术的方案每个月更新一代,实现和苹果差不多的体验。
2018年2月,高通推出了TWS+(TrueWireless Stereo Plus)技术,这个技术是左声道传给左耳,右声道传给右耳,突破了现有的蓝牙技术。2019年9月,vivo发布的999的真无线蓝牙耳机,支持tws+功能。同时,1more双11售的最新款tws,也支持tws+技术。这是因为这几款机型使用的是骁龙855以上芯片,要和骁龙855以上平台的手机才能实现。 华为在2019年9月,发布的FreeBuds 3则采用麒麟A1芯片,实现了和高通类似的双路传输方案,但是不兼容其他品牌的手机,暂时也只有mate30和30 5G,其他机型的要等OTA升级之后才能支持。
TWS的出现,还解决了手机充电不能听音乐和有线耳机的线缆缠绕的问题。过去几年没有爆发另外一个主要的原因,在于昂贵的价格。因为TWS耳机是通过无线连接,使得电池与控制电路都必须内置在体积非常有限的耳机内部,这也对于技术、工艺、成本带来了较高的挑战。
金航标kinghelm产品 为了提前布局蓝牙耳机tws这个大市场,金航标kinghelm(www.bds666.com)公司研发生产小体积陶瓷chip天线KH3216,萨科微SLKOR(www.slkormicro.com)的MOS场效应管SL2301S、SL2302S,slkor的三极管SL3904也在两年前和很多的tws方案公司在配合了。 华强北的最大特点就是对新产品的反应速度非常快速,今年8月份开始华强北白牌tws突然爆发了,批发蓝牙耳机tws的老板娘们看到谁都像见到亲老公一样笑眯眯的。根据市场调研机构IDC的预测,2019 年可穿戴设备市场全球出货量有望突破 2.229 亿台,若按照7.9%的复合年增长率来计算,2023年市场规模将增加至 3.023 亿台,而可穿戴市场增长的主要驱动力就是智能手表和TWS耳机设备,在2023年的可穿戴市场占比份额将超过70%。 华强北强大的销售网络,让中低端tws产品迅速普及起来,可以快速辐射到三四线城市和东南亚非洲等地。对于这些地方的人来说,苹果airpods卖价1200元的还是很贵的,但是150-500元的白牌tws,会让他们可以都用起来,华强北tws在拼多多上卖的非常好。单个加工厂的每天出货量甚至能达到5-10K,这样的工厂有很多个,有业内人士推测,华强北每月tws的出货量可以达到10KK级别。比如Redmi Airdots的定价就已低至99.9元,一些白牌TWS更是低至了5个美金,进一步加速了TWS耳机的渗透和普及。 全世界每年的智能手机的销售量大约为15亿部,还有以前沉淀非常大的存量市场,所以tws的市场前景非常广阔。tws价格也实现了99-1199的区间覆盖,我金航标kinghelm老宋(www.bds666.com)认为2-3年内应该可以达到6亿。tws现在还在发展的初级阶段,对品牌和质量、口碑的要求还不太高,华强北的老板娘们要吸取以前山寨手机的财富来得快去得快的教训,把握住机会往品牌化、品质化、打造tws生态链方面发力,抓好供应链管理、团队建设等。耳机毕竟还是手机的配件,需要和手机系统深度融合才能提供最优的交互体验,未来TWS耳机行业还是会向手机品牌厂商集中,而在手机厂商、tws及其产业链站稳脚跟才可以成为最终赢家。芯智讯的杨健先生甚至认为,未来TWS耳机有望成为智能手机的标配。TWS耳机市场的“天花板”很可能与智能手机市场的“天花板”一样高。 我们再来看看tws的整个供应链吧,估计上头还可以生产很多的亿万富翁吧!而随着TWS耳机市场的快速增长,也反过推动了上游的主控芯片、模拟芯片、存储芯片、电池、蓝牙天线、mos管、OEM/ODM 厂商的发展。 每个蓝牙耳机tws都搭载无线标配的充电盒,无线充行业很快将迎来新一轮的爆发式增长。截止2019年11月,市面支持无线充电的TWS耳机已有19家热门品牌推出了24款,包括:Anker、苹果、阿思翠、用维、B&O、三星等。其他小品牌的真实出货数量就更多了。市面支持无线充电的TWS耳机,其所采用的无线充电接收芯片的品牌型号主要包括:Broadcom 博通BCM59356、Celfras 联智CWR500、COPO 酷珀微电子CP2021、CP203等。
金航标kinghelm产品 制造厂商大家多看看立讯精密、歌尔股份、共达电声、闻泰科技、佳禾智能、瀛通通讯等。零部件厂商,建议关注 nor flash:兆易创新;电池:亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源等;电源管理:圣邦股份、韦尔股份等;结构件:领益智造等。在这里我们提一下,我们金航标kinghelm(www.bds666.com)公司生产的陶瓷chip天线KH3216,已经在络达、高通等方案中大量使用了。萨科微SLKOR(www.slkormicro.com)的mos管SL2301S、SL2302S,SLKOR的三极管SL3904也搭上了蓝牙耳机tws的顺风车,销售非常火爆。 作为华强北最有名的地摊经济学家,老宋希望华强北的兄弟们可以抓住这一波蓝牙耳机tws的大机会,为华强北的转型升级发展提供动力,也可以赚非常多的钱。我公司(www.BDS666.com)有好多的蓝牙耳机的方案,有高通(CSR)、恒玄(BES)、络达(Airoha)、瑞昱(REALTEK)、炬芯(Actions)、艾迈斯(ams),有的bom成本可以低到10元人民币,欢迎老板娘们来撩。万一有人看了我的信息成为了亿万富翁,一定要记得请我金航标kinghelm老宋喝酒! |
|