查看:
2975
|
回复:
4
|
SMT封装0角度问题疑问,LQFP64和 sot23
|
|||
huarana
2
主题
16
回复 |
发表于2019-12-04 11:08:15
|
只看该作者
1#
电梯直达
最近经常在jlc进行投板和smt,本着增加效率避免出错的原则,尽量按照jlc的要求来设计封装库和设计图纸。 最近在smt的时候发现 有两个库的0角度好像和要求不符,经过核对可能是jlc这边的规则有问题,能否审核一下? 一个是单片机stm32f103R系列的 LQFP64脚的。 我的设计如下:
查看了st的官方手册如下:
网上随便搜几个LQFP封装的芯片,绝大多数也是符合这种规律,也有极少数奇葩不一样的。 jlc的 smt好像是逆时针旋转了90度,刚好和极少数奇葩的芯片包装角度一致了。 第二个问题是三极管的SOT23的,我的封装和网上随便搜的包装方式如图,实际smt的时候缺旋转了180度。希望smt这块能核对一下。
|
|||
熊大
59
主题
262
回复 |
发表于2019-12-04 11:40:33
|
只看该作者
2#
LZ的问题,很多客户会有遇到,现有二个方法如下。 1. 可以参考我上传的《PCB 封装库及元器件标号的设计标准》调整封装库里面的方向。可能有些没有用。 2.每次下单,发现显示的封装方向的与您要求的方向不一样,把您的封装里的角度按相差的角度、相同的方向旋转好,下次下单,这个器件就不会错了。 嘉立创 正在准备做封装库,到时候用到 嘉立创的封装库 的时候,正常情况下不会有方向错的。 嘉立创SMT焊接,支持双面全焊(SMT+插件),可以V割拼板。 样板、小批量订单均可下单。熊工:18676749535(微信同号)
|
|||
熊大
59
主题
262
回复 |
发表于2019-12-04 13:26:11
|
只看该作者
3#
嘉立创SMT焊接,支持双面全焊(SMT+插件),可以V割拼板。 样板、小批量订单均可下单。熊工:18676749535(微信同号)
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2019-12-04 18:16:44
|
只看该作者
4#
旧的封装没有根据0度来,立创EDA新的都会按照正确0度来的,除非规格书没有,只能按常用的来取
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
huarana
2
主题
16
回复 |
发表于2019-12-05 14:21:36
|
只看该作者
5#
你这个里面的第6种明显是有问题的 你看看我在顶楼上传的st的官方资料,包括ST ,Ti在内的大多数都是按照我顶楼那样排的。只有极其少数的才按照你们文档上这个角度。
|
|