查看:
3947
|
回复:
10
|
贴片器件不再是以前的2万9了。
|
|||
熊大
59
主题
262
回复 |
发表于2019-12-07 14:44:47
|
只看该作者
1#
电梯直达
经过几个月的努力,把可贴片的器件整到的3.5万种。 不再是前面说的2万9了。 板上90%以上的器件可以贴了。 还犹豫什么,快下单吧 可以贴的器件,暂不做批量增加。客户申请的,还是可以增加。 现在准备用EDA做封装库,做嘉立创的封装库。 做好后。到时候如有客户用到的《嘉立创封装库》设计的板。器件方向基本是不会再有错了。 嘉立创SMT焊接,支持双面全焊(SMT+插件),可以V割拼板。 样板、小批量订单均可下单。熊工:18676749535(微信同号)
|
|||
萧规曹随
6
主题
328
回复 |
发表于2019-12-07 15:11:47
|
只看该作者
2#
任重道远!赞一个!
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
|
|||
熊大
59
主题
262
回复 |
发表于2019-12-07 17:23:28
|
只看该作者
3#
一起前行
嘉立创SMT焊接,支持双面全焊(SMT+插件),可以V割拼板。 样板、小批量订单均可下单。熊工:18676749535(微信同号)
|
|||
Caihong
0
主题
3
回复 |
发表于2019-12-08 11:38:16
|
只看该作者
4#
什么时候一单能够都贴全了,就算完美了。
|
|||
熊大
59
主题
262
回复 |
发表于2019-12-09 09:35:04
|
只看该作者
5#
第5期就可以了,目前第四期。
嘉立创SMT焊接,支持双面全焊(SMT+插件),可以V割拼板。 样板、小批量订单均可下单。熊工:18676749535(微信同号)
|
|||
cqys
21
主题
180
回复 |
发表于2019-12-09 14:30:49
|
只看该作者
6#
导出的可贴列表excel文件打开乱码是怎么回事呢? |
|||
熊大
59
主题
262
回复 |
发表于2019-12-09 18:13:58
|
只看该作者
7#
可以下载 这是我下载的,看看有没有问题。 嘉立创SMT焊接,支持双面全焊(SMT+插件),可以V割拼板。 样板、小批量订单均可下单。熊工:18676749535(微信同号)
|
|||
繁华落尽
3
主题
21
回复 |
发表于2019-12-18 01:52:14
|
只看该作者
8#
贴片原件是齐了,可是pcb颜色还是只有一种啊,希望增加
|
|||
ZHJERRY
1
主题
3
回复 |
发表于2019-12-20 20:26:02
|
只看该作者
9#
基础库对于作样板是一个很重要的资源,批量用户就无所谓了。请优化一下你们的基础库,比如STM32F103R现在有4款STM32F103R8,STM32F103RB,STM32F103RC和STM32F103RE,有一个STM32F103RC就可以了。腾出来3个空位添加一些新的器件如STM32F401RCT6,LAN8720A等。 |
|||
HuNB
2
主题
10
回复 |
发表于2020-01-13 10:59:09
|
只看该作者
10#
两天两头缺料,上线种类再多顶毛用.比如0603红色LED这么常用这么基础的元件都能缺货,太让人惊讶了.我觉得起码得保证基础库常用元件的充足备货,快用完了就赶紧补充.别等用完了很久还不补料.如果断货或者停产就移出基础库.不然画板时候这没有那也没有很让人郁闷,让人怀疑你们是不是不打算长干了缺了料也不补.商城里面之前用着还不错的元件也是,用一两次没货了.都不敢拿你们商城当供应商了. 那个在线EDA软件的元件检索功能也很鸡肋,不如网站上可贴片元件的检索功能强,还得在这边查了元件库存号,拷贝到EDA里再搜索一下再放置.麻烦得不行,建议改进. |
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2020-01-13 11:30:20
|
只看该作者
11#
LCEDA的SMT的搜索 不差,你要切换一下 ,那么多的切换选择 |
|