查看:
2507
|
回复:
3
|
想做不同类型的仿真该怎么设置呢
|
sazila
5
主题
2
回复 |
发表于2019-12-07 15:40:30
|
只看该作者
1#
电梯直达
仿真如何设置仿真的时长呢,默认的仿真时间太短了 还有,如果想要进行其它类型的仿真,该怎么做呢,比如直流扫描、传递函数分析、傅里叶分析等等,现在点的'仿真'启动的按钮后就只能看到10ms的时域波形,,然后没有在菜单项里找到仿真的设置,望求解 |
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2019-12-07 16:02:22
|
只看该作者
2#
按快捷键CTRL+J
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2019-12-07 16:02:35
|
只看该作者
3#
这个就需要知道仿真命令。 可以查看LTSPICE仿真命令。 比如今天工作点用.OP, 直流扫描用.DC , 传递函数分析 用. TF CTRL+J
|
sazila
5
主题
2
回复 |
发表于2019-12-07 17:38:01
|
只看该作者
4#
哇塞,谢谢!
|
|