查看:
2845
|
回复:
20
|
使用中的BUG与意见
|
|||
邪恶会会
8
主题
21
回复 |
发表于2020-01-03 02:38:33
|
只看该作者
1#
电梯直达
作完第一个功能之后,整块复制,觉得摆放的位置不合适就想,回退重新粘贴摆位置,结果就乱了,也退不回去!!!!! 每按一下回退,动的是新复制出来的,反正整个就乱套了,原来的设计也乱了, 也回退不到没复制前的哪步, 1 原来完成的功能设计
2 复制,粘贴后,又按回退之后乱得没救的情况,
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-01-03 13:36:47
|
只看该作者
2#
复制之前有做什么操作吗?这个关闭pcb再打开后会正常,属于已知问题
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
邪恶会会
8
主题
21
回复 |
发表于2020-01-03 16:55:11
|
只看该作者
3#
可是我不知道有这个BUG , 后来只能放弃这个图了, 出现了这个情况,关也不,保存也不是~~~~~ |
|||
邪恶会会
8
主题
21
回复 |
发表于2020-01-03 16:59:54
|
只看该作者
4#
问题2, 当图来到这个规模的时候,每画一条线都会卡顿一下, 要等2秒左右才恢复能操作的情况 使用了2台电脑编辑都是这样, 换过一台电脑后似乎有点点点好转,但还是有卡顿。 no1 电脑配置 I3 4G 120G(300M.S) SSD No2 电脑配置 I3 8G 120G(500M.S) SSD 均使用无线网络 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-01-03 19:39:25
|
只看该作者
5#
这么小的板子不应该才对。 你试一下 1、关闭实时DRC。 2、关闭自动添加泪滴。 3、移动器件时关闭飞线层。 4、关闭旋转器件时导线跟随功能。 5、关闭自动重建内电层。 6、把画布缩放设置为速度优先。 7、使用CPU性能好的电脑。 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
邪恶会会
8
主题
21
回复 |
发表于2020-01-04 01:41:31
|
只看该作者
6#
还不太熟悉这个软件~~~ 先不管了,用用看看,
|
|||
邪恶会会
8
主题
21
回复 |
发表于2020-01-04 01:47:51
|
只看该作者
7#
对着, 选中的,几个元件,使用右键菜单,选择, 锁定 (想锁定成一个部件方便操作,和复制)
再执行对齐功能 (对齐网络) 部件内的元件就散乱了,部件内的元件只有个别对齐了网络,其它部件内的元件没动,(又乱了) 导线也没有跟随变化, |
|||
邪恶会会
8
主题
21
回复 |
发表于2020-01-04 01:50:43
|
只看该作者
8#
我个人意见: 个人小项目操作比较喜欢 Sprint-Layout 5.0 / 6.0 的操作
|
|||
邪恶会会
8
主题
21
回复 |
发表于2020-01-04 01:58:22
|
只看该作者
9#
网络捕获, 功能, 似乎捕获区域有点小,要很靠近点才会捕获2个中心点再一起, 不排查和个人习惯有关,但是建议可调把。 不管是放器件,还是放导线,都要进行大放操作后才能缺保2个心点是对上网络规整,希望能比原来的捕获区大 2~3倍,这样再小图/全图/局部图下就可以一次顺畅的完成布线,而不用要再放大一次来缺认,或提供捕获范围的设置参数,用户自行修改,会满足更多用户的习惯, |
|||
邪恶会会
8
主题
21
回复 |
发表于2020-01-04 02:06:46
|
只看该作者
10#
器件与导线的图层变更, 希望能直接(框选/多选)先好目标后(包括过孔但自动排除他不用修改他的图层属性) 直接再右键菜单有个移动到XX图层的选择,而不是现在的点了属性后再属性菜单窗口改所属图层,这样的操作,比较便捷,迅速 (你们家的右键菜单哪么空,多放点常用功能上去把) 还有 如果我选到了 多个图层的目标就会导致改不了图层 我觉得,附属功能层的的信息自动跟随主要工作层来变是可以判断出来的, 器件去哪层就跟过去,又是一个一个改过去的方法~~~ 真慢得纠结 |
|||
邪恶会会
8
主题
21
回复 |
发表于2020-01-04 02:21:06
|
只看该作者
11#
原图
执行了 旋转 90度, 再执行了2个 垂直翻转(转错了,转回来) , 再执行 水平翻转 , 就成了这样了。。。。。。。。 又双桑乱了 这次我大胆在按了保存, 关闭再开~~~~ 还是一个样~~ 再次尝试~~· 直接复制一个,然后水平翻转, 乱了~~· 一个样~~ , 没法用了 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-01-04 17:09:07
|
只看该作者
12#
没有联合整体功能
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-01-04 17:10:13
|
只看该作者
13#
你在右边设置栅格大小和网格大小一致即可
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-01-04 17:12:08
|
只看该作者
14#
在层和元素有元素过滤功能,可以过滤你要选择的类型。右键换层和在属性换层没有什么区别,单独提出一个功能而已。右键菜单今年新版本会加强
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-01-04 17:13:51
|
只看该作者
15#
正常的,元件不支持翻转
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
邪恶会会
8
主题
21
回复 |
发表于2020-01-14 00:24:57
|
只看该作者
16#
这怎么样是正常了的, 只是把几个元件和布线锁定成一个“”部件“ 方便重复复制使用, 现在转过一个角度,锁定的布局就乱了 元件没有乱是对应用导线乱了, 我最后又是导出成 Gr代码 导入到另的个小工具,在他上面完成了旋转, |
|||
邪恶会会
8
主题
21
回复 |
发表于2020-01-14 00:30:21
|
只看该作者
17#
原理图 , 插入图片, 希望可选择这个图是在无件的前边还是后边(不要遮挡原理图上的器件导线,) , 想骂人 特别是抄板用得多的~~~~ 估计口水淹没产品经理
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-01-14 09:21:38
|
只看该作者
18#
目前还没有批量组合的功能,当然达不到你说的功能,所以是正常的行为。目前锁定只对单元素的位置做锁定
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-01-14 09:24:18
|
只看该作者
19#
用上面的移到底层。
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
邪恶会会
8
主题
21
回复 |
发表于2021-01-22 14:58:37
|
只看该作者
20#
6.4.7 win7 64
点了水平翻转后..... 惨不忍睹
看起来是 焊盘? 没跟过去, 连接关系还断开了 |
|||
嘉立创CNC小袁
3
主题
111
回复 |
发表于2021-01-22 15:27:11
|
只看该作者
21#
封装不支持水平和垂直翻转
|
|