查看:
1809
|
回复:
1
|
STC15单片机实战项目 - 硬件调试
|
JackMCU
32
主题
47
回复 |
发表于2020-03-07 11:34:53
|
只看该作者
1#
电梯直达
硬件调试 一、调试工具 1、直流电源,测试5 - 28V供电; 2、手机充电线,测试USB供电,程序烧录; 3、万用表,测量电压; 4、示波器,测量开关波形,纹波等。 二、焊接样机 焊接好的样机如下图:
说明:作为硬件工程师,平时要多练焊接,练就一流的焊接技术。样机焊接无误,不存在虚焊、漏焊等,调试时可以节约很多时间,另外,阻容器件数量较多,焊接比较花时间,可以在嘉立创打板时进行贴片,回来再补焊嘉立创不支持贴片的器件。 三、电压测试 开发板支持USB供电;支持直流电源5 - 28V供电;支持USB与直流电源同时供电。 用万用表测量LDO输出电压,3.3V,正常。 用万用表测量开关电源输出电压,3.3V,正常。 1、USB供电,LDO输出电压:
2、直流电源28V供电,,开关电源输出电压:
四、开关电源波形测试 1、轻载模式下,开关电源工作在脉冲跳跃模式,开关波形如下图:
2、在输出部分焊接10Ω电阻,负载电流300mA的开关波形如下:
五、纹波测试 1、LDO纹波58mV,大约2%。 图片上传失败。 进一步降低纹波的方法:加电容滤波,LC滤波等,此处LDO给单片机供电,满足需求。 2、开关电源纹波 轻载下,纹波100mV,大约3% 图片上传失败。 330mA负载下,纹波128mV,大约4% 图片上传失败。 进一步降低纹波的方法:适当加大输入输出电容,适当增加电感值,输出部分增加二级LC滤波等,此处开关电源给WIFI模块、数码管、接口电路供电等,满足需求。 六、程序烧录测试 1、开发板集成了USB-TTL驱动,如果安装了CH340驱动,插上USB,电脑的设备管理器应该可以显示串口号。
2、为了方便烧录程序,开发板放置了自锁开关单独控制单片机电源,点击下载后,断开单片机电源,再给单片机通电,即可完成烧录。 3、打开STC-ISP。单片机选择STC15L2K32S2。串口号选择设备管理器显示的串口号,此处为COM11。波特率可以默认或设置的更高;打开程序文件,选择相应的HEX文件;硬件选项的时钟部分选择外部时钟;再点击下载/编程;断电上电即可完成烧录。
七、教程安排 截止到目前,STC15单片机实战项目的硬件部分已设计完成,接下来进行软件部分的教学。 按照项目需求文档,从点亮第一颗LED灯开始,一步一步实现功能,暂时不录制视频,也不直播,学员动手去实践,我每周会编写软件教学文章,分享在微信公众号,同时,源代码也分享。 学员可以按照教学文章与源代码,快速的学习,掌握。 软件采用状态机、面向对象等编程结构,按产品思维进行编程,方便阅读、移植、维护等。
需要加入硬件家园单片机学习群的朋友,加qq 1273755275。 开源项目,开发工具,技术资料以及更多原创技术文章,请关注微信公众号。 硬件家园 yjjy168168168 作者:刘杰,软硬件技术10年,全职提供技术开发与技术服务、生产支持等。 如果你只做能力范围之内的事情,就永远没法进步。
|
JackMCU
32
主题
47
回复 |
发表于2020-03-09 14:30:18
|
只看该作者
3#
欢迎参与实战项目。
如果你只做能力范围之内的事情,就永远没法进步。
|
|