查看:
1038
|
回复:
0
|
SI24R1 功能开发技术资料
|
动能1234
202
主题
14
回复 |
发表于2020-04-09 11:51:26
|
只看该作者
1#
电梯直达
Si24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。
Si24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以 调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成 同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗
3.1.1 Shutdown 工作模式 在 Shutdown 工作模式下,Si24R1 所有收发功能模块关闭,芯片停止工作,消耗电 流最小,但所有内部寄存器值和 FIFO 值保持不变,仍可通过 SPI 实现对寄存器的读写。 设置 CONFIG 寄存器的 PWR_UP 位的值为 0,芯片立即返回到 Shutdown 工作模式。 3.1.2 Standby 工作模式 在 Standby 工作模式,只有晶体振荡器电路工作,保证了芯片在消耗较少电流的同 时能够快速启动。设置 CONFIG 寄存器下的 PWR_UP 位的值为 1,芯片待时钟稳定后 进入 Standby 模式。芯片的时钟稳定时间一般为 1.5~2ms,与晶振的性能有关。当引脚 CE=1 时,芯片将由 Standby 模式进入到 Idle-TX 或 RX 模式,当 CE=0 时,芯片将由 Idle-TX、TX 或 RX 模式返回到 Standby 模式。 3.1.3 Idle-TX 工作模式 在 Idle-TX 工作模式下,晶体振荡器电路及时钟电路工作。相比于 Standby 模式, 芯片消耗更多的电流。当发送端 TX FIFO 寄存器为空,并且引脚 CE=1 时,芯片进入到 Idle-TX 模式。在该模式下,如果有新的数据包被送到 TX FIFO 中,芯片内部的电路将 立即启动,切换到 TX 模式将数据包发送。 在 Standby 和 Idle-TX 工作模式下,所有内部寄存器值和 FIFO 值保持不变,仍可 通过 SPI 实现对寄存器的读写。 3.1.4 TX 工作模式 当需要发送数据时,需要切换到 TX 工作模式。芯片进入到 TX 工作模式的条件为: TX FIFO 中有数据, CONFIG 寄存器的 PWR_UP 位的值为 1,PRIM_RX 位的值为 0, 同时要求引脚 CE 上有一个至少持续 10us 的高脉冲。芯片不会直接由 Standby 模式直接 切换到 TX 模式,而是先立即切换到 Idle-TX 模式,再由 Idle-TX 模式自动切换到 TX 模 式。Idle-TX 模式切换到 TX 模式的时间为 120us~130us 之间,但不会超过 130us。单包 数据发送完成后,如果 CE=1, 则由 TX FIFO 的状态来决定芯片所处的工作模式,当 TX FIFO 还有数据,芯片继续保持在 TX 工作模式,并发送下一包数据;当 TX FIFO 没有 数据,芯片返回 Idle-TX 模式;如果 CE=0,立即返回 Standby 模式。数据发射完成后, 芯片产生数据发射完成中断。 Si24R1Datasheet.pdf |
|