查看:
9879
|
回复:
8
|
求大神解决Altium的3D视图问题
|
|||
PeterPan
9
主题
27
回复 |
发表于2017-05-21 20:38:08
|
只看该作者
1#
电梯直达
问题描述:
最近小弟画了个PCB,按键盘3可显示白底的三维图,板子真实感强,走线看的很清晰。如下图所示: 然后按键盘2可以切回正常模式继续画板。 如果一点点击了工具栏上的“Altium 3D Blue”,即可出现如下图所示的效果,此时PCB变成了灰底的三维图,走线很难辨认清。 以后如果再使用键盘3切回三维效果图,都是这种灰底三维图,再也回不到当初的白底三维图了。 求Altium大神支招,解决这个问题。 不胜感激。 |
|||
wangjiati
6
主题
40
回复 |
发表于2017-05-21 21:13:47
|
只看该作者
2#
显示3d的时候,按快捷键 L.可以调透明阻焊等
打酱油路过.
|
|||
fxw451
3
主题
71
回复 |
发表于2017-05-21 21:47:14
|
只看该作者
3#
一般沉金的话,哪种颜色的比较好看? 蓝色, 黑色 还是黄色?
|
|||
PeterPan
9
主题
27
回复 |
发表于2017-05-21 23:27:33
|
只看该作者
4#
WorkSpace color设置成白色后板子上的走线还是看不到,这才是问题症结
|
|||
Peter
8
主题
41
回复 |
发表于2017-05-22 07:16:36
|
只看该作者
5#
我也是这个问题,同求解决! 目前我的解决办法是另存为较旧版本的pcb文件,然后重新打开,但是这个办法问题多多,并非“解决”,仅仅是方便看~~ |
|||
Peter
8
主题
41
回复 |
发表于2017-05-22 07:21:52
|
只看该作者
6#
这个方法真能解决问题: 1 用显示正常的pcb文件,显示3d,然后按l,保证3d配置。 2 打开不正常的,显示3d,然后按l,载入配置正常的配置。 3 选择你载入的配置,然后就都ok了 |
|||
就会画简单双面板
4
主题
200
回复 |
发表于2017-05-22 08:31:09
|
只看该作者
7#
2楼说得对 调整3D Blue的阻焊透明度 你直接按3 默认使用的是3D Green 估计它的阻焊透明度是调整过的 但你的3D Blue的阻焊透明度是不透明度 所以看不到走线 |
|||
立创工程小李
5
主题
110
回复 |
发表于2017-05-22 12:18:38
|
只看该作者
8#
楼主应该说得是层的透明度问题吧?你把阻焊层的透明度调高试试
|
|||
把手给我丶
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-25 14:32:23
|
只看该作者
9#
这个困扰了我很久的问题我终于找到解决办法了! 在3D模式中按L进入颜色修改,左边Actions下的Creat new view configuration,,弹出窗口选择3-Dimensional Configuration,然后点next,View configuration Name是给这个模板命名,自己取一个,然后next,选择一下保存位置,默认也行,然后finish,出来的就是默认的那些参数了!!!!! 不过在core,也就是板中间层颜色透明度这里,出来的是50%,会有一点透明到另一面的走线,直接拉满100就好了!
|
|